Installation de Metasys Server unifié et de SCT sur un système d’exploitation d’ordinateur de bureau - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active
Language
Français (France)

Tableau 1. Plateformes prises en charge pour Metasys Server unifié sur un système d’exploitation d’ordinateur de bureau avec SCT

Système d'exploitation pris en charge

Options de base de données prises en charge

Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise Editions versions 1903, 1909, et 2004 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 ultérieures à la version 2004, nous évaluerons et certifierons que le logiciel Metasys peut prendre en charge les mises à jour avant de fournir des consignes d’assistance.

SQL Server® 2019 Express (64 bits)

SQL Server® 2017 Express avec CU17 (64 bits)

SQLServer® 2016 Express avec SP2 CU10 (64 bits)

SQL Server® 2014 Express avec SP3 CU4 (64 bits)

Windows® 8.1 Pro et Windows 8.1 Entreprise avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)

SQL Server® 2017 Express avec CU17 (64 bits)

SQLServer® 2016 Express avec SP2 CU10 (64 bits)

SQL Server® 2014 Express avec SP3 CU4 (64 bits)

Utilisez les étapes du tableau suivant pour installer et configurer les logiciels Metasys Server et SCT sur un ordinateur doté d'un système d'exploitation de bureau.

Tableau 2. Installation de Metasys Server unifié et de SCT sur un ordinateur de bureau

Étape

Action

Étapes de référence ou supplémentaires

1.

Vérifiez que l’ordinateur prévu pour le logiciel Metasys Server exécute l’un des systèmes d'exploitation de bureau Windows pris en charge suivants :
  • Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise Editions versions 1903, 1909, et 2004 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 ultérieures à la version 2004, nous évaluerons et certifierons que le logiciel Metasys peut prendre en charge les mises à jour avant de fournir des consignes d’assistance.
  • Windows® 8.1 Pro et Windows 8.1 Entreprise avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)
De plus, exécutez Windows Update pour vous assurer que le système d'exploitation est à jour.
Ouvrez une fenêtre d’invite de commande et exécutez la commande msinfo32. Vérifiez la version par rapport à la liste suivante :
  • Windows 10 : Version 1903 10.18362
  • Windows 8.1 Update 1 : Version 6.3.9600
Lancez Windows Update depuis la zone de recherche et appliquez toutes les mises à jour requises et recommandées avant d’installer le moindre logiciel Metasys.

2.

Vérifiez que le nom de l'ordinateur pour Metasys Server est valide.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité > Système et vérifiez que le nom de l’ordinateur affiché dans la fenêtre remplit les critères suivants :
  • commence par une lettre, pas par un chiffre ;
  • contient 15 caractères maximum ;
  • contient uniquement des lettres de A à Z (majuscules ou minuscules), des chiffres de 0 à 9 et des traits d'union ;
    Remarque : ne contient pas de traits de soulignement (non valides pour le système Metasys) ;
  • ne se termine pas par les lettres ADS ;
  • ne contient ni signe diacritique ni accent.

3.

Configurez le pare-feu Windows pour garantir l'ouverture des ports requis par le logiciel Metasys.

Reportez-vous à la section Configuration du pare-feu Windows.

4.

Suivez l'étape appropriée :
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur de langue anglaise, allez directement à l’étape suivante.
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur qui fonctionne dans une langue autre que l’anglais, vous devez définir les paramètres régionaux de l’ordinateur et la langue par défaut utilisée par la base de données de SQL Server sur les mêmes valeurs que la langue par défaut du site.

Reportez-vous à la documentation de Microsoft et à la section Installation de Metasys Server pour une langue autre que l'anglais.

5.

Si l’ordinateur possède plusieurs cartes réseau, configurez la carte réseau que le logiciel Metasys Server doit utiliser.

Reportez-vous à la section Configuration de cartes réseau supplémentaires.

6.

Installez Microsoft .NET Framework 3.5 s’il n’est pas déjà installé sur l'ordinateur.

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Cliquez sur Microsoft .NET Framework 3.5 ou .NET Framework 3.5. Cochez le composant Activation HTTP. Si vous n'avez pas d'accès Internet, insérez le support du système d'exploitation, ouvrez une invite de commande avec Exécuter en tant qu'administrateur et exécutez cette commande (où <lecteur> est le lecteur de disque contenant le support) : Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<lecteur>:\sources\sxs /LimitAccess.

7.

Suivez l'étape appropriée :
  • Si vous voulez laisser le programme d’installation choisir automatiquement l’emplacement où sont créées les bases de données historiques, passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous voulez spécifier un emplacement personnalisé (par exemple, le lecteur E:) pour les bases de données historiques de Metasys, suivez l'étape à droite.

Reportez-vous à la section Spécification d’emplacements personnalisés pour l'application et les bases de données Metasys. Cette section décrit l'installation de SQL Server et SQL Server Management Studio sur un autre lecteur de disque (par exemple, le lecteur E). Une fois l’installation de SQL Server terminée, effectuez l'étape suivante ci-dessous.

8.

Si vous voulez que Metasys Server utilise des certificats approuvés à la place des certificats autosignés (solution par défaut), configurez les certificats sur Metasys Server avant d'installer le logiciel. Sinon, passez à l'étape suivante.

Reportez-vous à la section Annexe : Gestion des certificats et sécurité.

9.

Installez le logiciel SCT 14.0 et activez les licences.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

10.

Démarrez Launcher et ajoutez un profil pour Metasys SCT.

Reportez-vous à l'aide Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

11.

Démarrez Metasys SCT depuis Launcher et vérifiez qu'il fonctionne correctement.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

12.

Installez Metasys Server, qui installe également une version prise en charge du logiciel SQL Server.

Reportez-vous à la section Installation de Metasys Server : méthode par défaut . Toutefois, si vous souhaitez utiliser un autre lecteur de disque pour l’installation, reportez-vous à la section Installation de Metasys Server : Méthode personnalisée.

13.

Activez les licences de Metasys ADS à l'aide du gestionnaire d’activation de logiciel.

Reportez-vous à l'aide Software Manager Help (LIT-12012389).

14.

Démarrez Launcher et ajoutez un profil pour le Portail de gestion du site (SMP).

Reportez-vous à l'aide Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

15.

Lancez Metasys SMP depuis Launcher et vérifiez qu'il fonctionne correctement.

Reportez-vous à la section Démarrage des interfaces utilisateur .

16.

(FACULTATIF) Si vous voulez déplacer les bases de données historiques de Metasys maintenant, utilisez SQL Management Studio pour les amener à l’emplacement de votre choix.

Reportez-vous à la section Déplacement des bases de données historiques de Metasys vers un emplacement personnalisé.

17.

Installez Metasys Database Manager.

Reportez-vous au document Metasys Database Manager Installation Guide (LIT-12011553) .

18.

Si vous y êtes invité, redémarrez l'ordinateur.

Utilisez la procédure standard pour redémarrer le système d'exploitation.