Ordinateur SCT - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) pour plus d’informations sur les plateformes prises en charge et pour installer SCT.

Utilisez les étapes du tableau suivant pour installer le logiciel SCT sur un système Metasys fractionné.

Tableau 1. Installation du logiciel SCT sur un système Metasys fractionné

Étape

Action

Référence ou étapes supplémentaires

1.

Vérifiez que l'ordinateur prévu pour le logiciel SCT exécute l’un des systèmes d'exploitation pris en charge suivants :
  • Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise Editions versions 1903, 1909, et 2004 (64 bits). Pour toutes les futures mises à jour de Windows 10 ultérieures à la version 2004, nous évaluerons et certifierons que le logiciel Metasys peut prendre en charge les mises à jour avant de fournir des consignes d’assistance.
  • Windows® 8.1 Pro et Windows 8.1 Entreprise avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)
  • Windows® Server® 2019 (version 1803 ou ultérieure) (64 bits)
  • Windows® Server® 2016 avec Mise à jour (KB4512495) (64 bits)
De plus, exécutez Windows Update pour vous assurer que le système d'exploitation est à jour.
Ouvrez une fenêtre d’invite de commande et exécutez la commande msinfo32. Vérifiez la version par rapport à la liste suivante :
  • Windows 10 : Version 1903 10.18362
  • Windows 8.1 Update 1 : Version 6.3.9600
  • Windows Server 2019 : Version 10.0.118362
  • Windows Server 2016 : Version 6.3.9600
Lancez Windows Update depuis la zone de recherche et appliquez toutes les mises à jour requises et recommandées avant d’installer le moindre logiciel Metasys. Pour Windows 8.1 uniquement : démarrez Windows Powershell et exécutez la commande suivante pour vérifier qu’Update 1 (KB2919355) est installé : get-hotfix -id KB2919355. Si le correctif d'urgence est introuvable, mettez à jour l'ordinateur vers Windows 8.1 avec Update 1.

2.

Configurez le pare-feu Windows pour garantir l'ouverture des ports requis par le logiciel Metasys.

Reportez-vous à la section Configuration du pare-feu Windows.

3.

Suivez l'étape appropriée :
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur de langue anglaise, allez directement à l’étape suivante.
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur qui fonctionne dans une langue autre que l’anglais, vous devez définir les paramètres régionaux de l’ordinateur et la langue par défaut utilisée par la base de données de SQL Server sur les mêmes valeurs que la langue par défaut du site.

Reportez-vous à la documentation de Microsoft et à la section Installation de Metasys Server pour une langue autre que l'anglais.

4.

Si l’ordinateur possède plusieurs cartes réseau, configurez la carte réseau que le logiciel Metasys Server doit utiliser.

Reportez-vous à la section Configuration de cartes réseau supplémentaires.

5.

Installez Microsoft .NET Framework 3.5 s’il n’est pas déjà installé sur l'ordinateur.

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Cliquez sur Microsoft .NET Framework 3.5 ou .NET Framework 3.5. Cochez le composant Activation HTTP. Si vous n'avez pas d'accès Internet, insérez le support du système d'exploitation, ouvrez une invite de commande avec Exécuter en tant qu'administrateur et exécutez cette commande (où <lecteur> est le lecteur de disque contenant le support) : Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<lecteur>:\sources\sxs /LimitAccess.

Sous les systèmes d’exploitation de serveur, utilisez l'assistant d’ajout de rôles et de fonctionnalités du gestionnaire de serveurs pour ajouter les composants .NET Framework 3.5 et Activation HTTP. Sous certains systèmes d’exploitation de serveur, Activation HTTP peut être listé sous Services WCF.

6.

Installez une version prise en charge de SQL Server sur un ordinateur serveur, y compris la mise à jour cumulative recommandée, le cas échéant. Le programme d’installation de SCT installe SQL Server 2017 Express avec CU17 sur un boîtier non-serveur, si aucune version de SQL Server n’est présente.

Reportez-vous au document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

7.

Si vous voulez que Metasys SCT utilise des certificats approuvés à la place des certificats autosignés (solution par défaut), configurez les certificats sur Metasys SCT avant d'installer le logiciel. Sinon, passez à l'étape suivante.

Reportez-vous à l’Annexe : Gestion des certificats et sécurité.

8.

Installez le logiciel SCT 14.0 et activez les licences.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

9.

Démarrez Launcher et ajoutez un profil pour Metasys SCT.

Reportez-vous à l'aide Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

10.

Démarrez Metasys SCT depuis Launcher. Si vous prévoyez d'installer le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys, créez une nouvelle archive que vous pourrez sélectionner plus tard dans l’onglet de création de rapports de la fenêtre d’installation de Metasys Server.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

11.

Allez à la section suivante pour installer le serveur de base de données de l'ADX fractionné.

Reportez-vous à la section Serveur de base de données.