Installation de Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active
Language
Français (France)

Cette section comprend les étapes d’installation du logiciel Metasys Server. Avant de commencer le processus d’installation, relisez la section Liste de vérification avant intervention pour les nouvelles installations et les mises à niveau.

Si vous devez mettre un logiciel Metasys Server existant à niveau, reportez-vous à la section Mise à niveau en place de Metasys Server ou Mise à niveau hors place de Metasys Server.

Quel logiciel Metasys Server installez-vous ?
ADS unifié Choisissez d’installer Metasys Server sur un système d’exploitation d’ordinateur de bureau.
ADS unifié avec SCT Choisissez d’installer Metasys Server et SCT sur un système d’exploitation d’ordinateur de bureau.
ADX unifié Choisissez d’installer Metasys Server sur un système d’exploitation de serveur.
ADX unifié avec SCT Choisissez d’installer Metasys Server et SCT sur un système d’exploitation de serveur.
ADX fractionné avec SCT Choisissez d’installer le système Metasys Server fractionné de sorte que le composant de base de données est installé sur un système de serveur, le composant Web/d’application est installé sur un autre système d'exploitation de serveur et SCT est installé sur un système d'exploitation d’ordinateur de bureau ou de serveur.