Désinstallation du logiciel MVE - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active
Language
Français (France)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Si MVE est installé sur l'ordinateur avec le logiciel ADX, désinstallez MVE avant de désinstaller ADX. Logiciel MVE
  1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Ajout/Suppression de programme. Sélectionnez Programmes > Programmes et fonctionnalités.
  2. Sélectionnez Metasys Validation Environment.
  3. Cliquez sur Changer/Supprimer ou Désinstaller.
  4. Cliquez sur Désinstaller. Une barre de progression s'affiche pendant la suppression de MVE de l'ordinateur.
  5. Cliquez sur Terminer.
  6. Désactivez le mode d’audit C2 si cette fonction de SQL Server était activée pour le site MVE. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enabling or Disabling C2 Security du document Metasys for Validated Environments Extended Architecture Technical Bulletin (LIT-12011327).
  7. Désinstallez le logiciel ADX existant. Allez à la section Introduction à la désinstallation du logiciel Metasys Server.