Démarrage de l'IU du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active

Vous devez vous connecter à l’IU SMP ADX et accepter le contrat de licence avant d’accéder à l’IU du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys. Cela s'applique uniquement la première fois que vous vous connectez au système de création de rapports après une installation ou une mise à niveau. Reportez-vous à la section Démarrage des interfaces utilisateur.

Pour lancer l'IU du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys, procédez comme suit :

  • Dans l’IU SMP, sélectionnez Outils > Rapport avancé.

  • Dans Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge, naviguez jusqu'à https://<nomhôte>/MetasysReports, où <nomhôte> est le nom de l’ordinateur de l’ADX cible.

    Notes :
    • Dans Internet Explorer 11, sélectionnez l’option Utiliser les listes de compatibilité Microsoft, sous Outils > Paramètres d'affichage de compatibilité pour assurer que les sites Web s’affichent et fonctionnent correctement.

    • Le système ARS (Advanced Reporting System) Metasys et Energy Essentials prennent en charge Internet Explorer 11 sur toutes les plateformes informatiques sauf sur Windows 10. Sur les ordinateurs Windows 10, Internet Explorer 11 et Microsoft® Edge® sont tous deux pris en charge.
  • Ajoutez l’adresse Web du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys dans Launcher et utilisez Launcher pour démarrer l’IU du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys.