Démarrage de l'IU Metasys - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active

Pour accéder à l’interface utilisateur Metasys à distance depuis un appareil client, vérifiez que vous disposez d’un accès au directeur de site Metasys (Internet, intranet ou VPN (Virtual Private Network)), puis naviguez jusqu’au dossier https://[NOMSERVEUR]/UI, où [NOMSERVEUR] correspond au nom d’hôte ou à l’adresse IP du directeur de site Metasys.

Lorsque vous parcourez l’interface utilisateur Metasys, le navigateur Web affiche un avertissement relatif aux certificats de sécurité. Il affiche cet avertissement si le site de l’interface utilisateur Metasys ne possède pas de certificat de sécurité approuvé.

Si cet avertissement s'affiche, vous pouvez parcourir le site de l’interface utilisateur Metasys comme suit :
  • Pour Google Chrome, (1) appuyez ou cliquez sur Avancé ; (2) appuyez ou cliquez sur Continuer vers [Adresse IP] où [NOMSERVEUR ou Adresse IP] est le nom de serveur ou l'adresse IP du directeur de site.
  • Pour Windows Internet Explorer, cliquez sur Continuer vers ce site web [non recommandé].
  • Pour Microsoft Edge, cliquez sur Continuer vers ce site web [non recommandé].
  • Pour Apple Safari, appuyez ou cliquez sur Continuer dans la fenêtre Vérification de l'identité du serveur impossible.

L'écran de connexion à l'IU Metasys s'affiche. Saisissez vos identifiants de connexion au SMP Metasys.