Démarrage des interfaces utilisateur - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active
Language
Français (France)

Cette section couvre le lancement de trois interfaces utilisateur qui sont installées avec le logiciel Metasys Server : l’IU du Portail de gestion du site (SMP), l’IU du système ARS (Advanced Reporting System) Metasys et l’IU Metasys.

Si vous voulez sécuriser le lancement de l’IU SMP avec l’option de bannière d’avertissement, reportez-vous au document Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour obtenir plus d’informations sur l’activation de l’option de bannière d’avertissement.

Remarque : Nous vous recommandons fortement de ne pas naviguer jusqu'à l'IU SMP depuis un ordinateur exécutant un système d’exploitation de serveur. Par défaut, la configuration de sécurité renforcée de Windows Internet Explorer est activée sur les systèmes d'exploitation de serveur et peut empêcher la page de téléchargement de Launcher d’accéder au SMP. Ouvrez l'IU SMP depuis un ordinateur qui n'exécute pas un système d’exploitation de serveur.