Plan de mise à niveau de Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active

L'organigramme suivant résume le plan de mise à niveau qui s'applique à la plupart des installations du système. Utilisez cet organigramme pour vous guider lors de la mise à niveau d’un système Metasys.

Figure 1. Plan de mise à niveau de Metasys Server