Installation de Metasys Server pour une langue autre que l'anglais - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active

Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur qui fonctionne dans une langue autre que l’anglais, suivez les étapes indiquées ici avant de commencer l’installation.

  1. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Horloge, langue et région.
  2. Cliquez sur Région (ou Région et langue). La fenêtre Région et langue s'affiche.
  3. Cliquez sur l’onglet Administration.
    Figure 1. Modifier le paramètre régional du système

  4. Dans la section Langue pour les programmes non Unicode, cliquez sur Modifier le paramètre régional du système. Cliquez sur Oui si votre consentement est demandé. L'écran de sélection du paramètre régional du système s'affiche.
    Figure 2. Sélection du paramètre régional actuel du système (exemple de la langue allemande)

  5. Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste déroulante. Cliquez sur OK, puis redémarrez l’ordinateur pour appliquer les changements.

  6. Installez une édition prise en charge du logiciel SQL Server. Pour plus d’informations, reportez-vous au document SQL Server Software Installation and Upgrade Guide (LIT-12012240) .
  7. Définissez la langue par défaut de SQL Server pour qu'elle corresponde au paramètre régional défini sur le système d'exploitation comme suit : Ouvrez SQL Server Management Studio et cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'instance du serveur dans l'Explorateur d'objets. Cliquer sur Propriétés. La fenêtre Propriétés s'affiche.
  8. Cliquez sur Avancé et définissez la propriété de langue par défaut sur la langue de votre choix, l'allemand dans cet exemple. Pour plus de détails, cliquez ici pour lire un article de Microsoft sur les versions en différentes langues de SQL Server.
    Figure 3. Définition de la langue par défaut sur SQL Server

  9. Cliquez sur OK et quittez SQL Server Management Studio.
  10. Après avoir installé le logiciel Metasys Server , utilisez le programme d’installation LIP (Language Installation Program) pour définir la langue dans le logiciel Metasys. Reportez-vous à l'aide Language Installation Program Help (LIT-12011349) .