Configuration d’une machine virtuelle pour Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Instructions d'installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-05-05
Product status
Active

Si vous installez Metasys Server sur une machine virtuelle (VM), vérifiez les éléments suivants avant de commencer l'installation :

  • Assurez-vous que la machine virtuelle est exécutée en mode de mémoire statique et non dynamique. Sinon, des dysfonctionnements peuvent se produire avec SQL Server.
  • Si vous effectuez une mise à niveau d’un server matériel vers une machine virtuelle, configurez la VM Metasys Server avec la même quantité de mémoire que le serveur matériel ou au moins 8 Go de mémoire.
  • Vérifiez que l'option de compatibilité de processeur dans Paramètres de machine virtuelle > Processeur > Compatibilité dans Microsoft Hyper-V n’est pas sélectionnée (Figure 1). Sur certaines UC Intel, cette case est cochée par défaut.
Figure 1. Paramètre de compatibilité des processeurs sur Metasys Server