Ajouter le Metasys Advanced Reporting System à un ADS/ADX existant - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Remarque : Quand vous installez ou mettez à niveau un ordinateur ADS ou ADX, vous pouvez ajouter la prise en charge pour Metasys Advanced Reporting System durant la séquence d’installation normale si vous avez des logiciels ADX (ou ADX mis à niveau à partir d’un ADS) et SQL Server qui sont pris en charge par le logiciel Metasys avec SQL Server Reporting Services. Une fois que vous avez installé ADX sans Metasys Advanced Reporting System, vous ne pourrez plus revenir en arrière et ajouter la prise en charge de Metasys Advanced Reporting System sans réinstaller le logiciel ADX. De manière similaire, une fois que vous avez installé Metasys Advanced Reporting System, il n’est plus possible de le désinstaller séparément en utilisant la procédure Ajouter ou supprimer des programmes dans Windows.

En cas de doute, mettez à jour l’ensemble de votre système et ajoutez le logiciel SQL Server qui est pris en charge par le logiciel Metasys avec SQL Server Reporting Services (SSRS) et un ADX qui prend en charge Metasys Advanced Reporting System. Pour les instructions à suivre, reportez-vous au document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .

Pour ajouter Metasys Advanced Reporting System à ADS ou ADX :

  • Pour ADS, effectuez une mise à niveau vers ADX et sélectionnez l’option Metasys Advanced Reporting System pendant l’installation. Pour les instructions à suivre, reportez-vous au document SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) .
  • Pour ADX :

    • Si vous utilisez une version du logiciel SQL Server sans SQL Server Reporting Services :

      1. Sauvegardez toutes les bases de données d'archives et historiques : JCIAuditTrails, JCIEvents, JCIHistorianDB, JCIReportingDB, SpacesAuthorization et JCIItemAnnotation.
      2. Désinstallez le logiciel ADX en utilisant Ajouter ou supprimer des programmes ou Désinstaller un programme. Ne conservez pas les bases de données de Metasys.
      3. Désinstallez le logiciel SQL Server, redémarrez l'ordinateur, puis réinstallez le logiciel SQL Server Service Pack pris en charge compris, en veillant à ajouter le composant Reporting Services.
      4. Installez le logiciel ADX avec la prise en charge de Metasys Advanced Reporting System.
      5. Restaurez toutes les bases de données d'archives et historiques.
    • Si vous utilisez le logiciel SQL Server avec Reporting Services, désinstallez le logiciel ADX en utilisant Ajouter ou supprimer des programmes ou Désinstaller un programme (en conservant les bases de données), puis réinstallez le logiciel ADX avec la prise en charge de Metasys Advanced Reporting System. Si vous avez un ADX fractionné, vérifiez que les composants du logiciel SQL Server sont installés correctement sur tous les ordinateurs. La base de données SCT peut utiliser toute version du logiciel SQL Server prise en charge par le logiciel Metasys.

Pour les étapes à suivre pour installer l’ADX pour la prise en charge de Metasys Advanced Reporting System, reportez-vous à Logiciel Metasys Server.