Liste de vérification des logiciels requis pour l’installation et la mise à niveau - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Avant de commencer l’installation ou la mise à niveau de Metasys Server, consultez le Tableau 1 pour vérifier que vous avez les logiciels requis. Le tableau indique également où vous pouvez vous procurer chacun de ces composants logiciels.
Remarque : Si vous avez acheté le logiciel Metasys Server qui inclut le logiciel SQL Server (par exemple, MS-ADX25SQL-0), le package SQL Server est fourni sous la forme d’un fichier compressé doté de l’extension de fichier .rar. Ce type de fichier est similaire à un fichier .zip. Utilisez tout simplement un outil d’extraction de fichiers tel que WinZip™ ou 7-Zip File Manager pour extraire le fichier .rar sur le disque dur du serveur.
Tableau 1. Liste de vérification des logiciels requis
 

Composant logiciel

Produit

Où se le procurer

 

Système d’exploitation (sélectionnez en une) 1

Windows® 10 Pro et Windows 10 Entreprise (version 1809 ou ultérieure) (64 bits) 2

ADS /SCT

Microsoft Corporation

Windows® 8.1 Pro Windows 8.1 Entreprise avec mise à jour (KB2919355) (64 bits) 2

Windows® 7 Professional, Enterprise et Ultimate avec SP1 (64 bits)

Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits)

ADX /SCT

Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)

Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits)

 

Composants du système d’exploitation (SE) (installés par Metasys Server)

Services d'informations internet (IIS) (inclus avec le SE)

ADS/ADX /SCT

Support du SE

Microsoft Message Queuing (MSMQ)

 

Divers (sélectionnez tout)

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ou 3.5.1

ADS/ADX /SCT

Support du SE

Microsoft Silverlight® 5.0 ou sup. 3

http://www.microsoft.com/silverlight

 

Base de données (sélectionnez-en une)

SQL Server® 2017 Express (64 bits) 4

ADS /SCT

License Portal

SQL Server® 2016 Express avec SP2 (64 bits) 4

SQL Server® 2014 Express avec SP3 (64 bits)

SQL Server® 2012 Express avec SP4 (64 bits)

 

SQL Server® 2017 (64 bits) 4

(Édition Standard ou Enterprise)

ADX /SCT

Microsoft Corporation

SQL Server® 2016 avec SP2 (64 bits) 4

(Édition Standard ou Enterprise)

SQL Server® 2014 avec SP3 (64 bits)

(Édition Standard ou Enterprise)

SQL Server® 2012 avec SP4 (64 bits)

(Édition Standard ou Enterprise)

 

Outils de base de données

Outil SQL Installer

ADS /SCT

License Portal

Microsoft SQL Server Management Studio Express (ADS uniquement) 5

 

Reporting Services

Package redistribuable Microsoft Report Viewer 2012 6

ADX

Microsoft Corporation ou License Portal

Pour consulter le système d'exploitation et le logiciel SQL Server recommandés, cliquez ici.

Revenez à Bienvenue.

(pour revenir à la fenêtre précédente, cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur).

1 Nous vous recommandons vivement de choisir pour le logiciel Metasys un ordinateur dont le système d’exploitation est installé sur un disque dur qui vient d’être formaté. Si vous utilisez un ordinateur qui a été mis à niveau à partir d’une version antérieure de Windows, les fichiers et les paramètres du registre restés après la mise à niveau risquent d’influer négativement sur l’installation du logiciel système Metasys.
2 Le logiciel du système Metasys ne prend pas en charge l’interface par écran tactile qui est disponible dans les systèmes d’exploitation Windows 10 et Windows 8.1.
3 Requis pour afficher les fichiers Graphics+ sur les clients dotés du logiciel Site Management Portal.
4 SQL Server 2017 et SQL Server 2016 ne sont pas compatibles avec Energy Essentials. Si le client programme d’installer Energy Essentials, utilisez SQL Server 2012 ou SQL Server 2014.
5 Outil de gestion de base de données logiciel pour la version base de données uniquement du logiciel SQL Server Express. L’outil SQL Installer installe SQL Server Management Studio s'il n'est pas déjà présent.
6 Requis pour les rapports générés par le Metasys Advanced Reporting System ou Metasys Energy Essentials. Utilisez le Package de redistribution Report Viewer 2012 pour les logiciels SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014 et SQL Server 2012.