Licences - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Metasys Server a besoin d’une licence de logiciel pour son produit de base. Une application appelée Software Manager, installée avec le logiciel Metasys Server, gère les licences du logiciel Metasys sur un ordinateur. Nous vous recommandons d’activer les licences du logiciel Metasys Server immédiatement après l’installation. Monitoring and Commanding API, qui est installé avec Metasys Server, a également besoin d’une licence. L’IU Metasys, cependant, ne requiert pas de licence à part. Pour toutes informations sur l’activation des licences, reportez-vous à la section Starting a license activation du document Software Manager Help (LIT-12012389).

Pour revoir les logiciels requis pour Metasys Server, cliquez sur Liste de vérification des logiciels requis pour l’installation et la mise à niveau.

Revenez à Bienvenue.

(pour revenir à la fenêtre précédente, cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur).