Prise en main - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Metasys Server setup est un utilitaire complet qui installe le Metasys Server, les composants tiers requis par le logiciel Metasys Server et de nombreux composants Microsoft® Windows® requis par le système Metasys. Les tableaux suivants listent les composants installés par le programme d’installation de Metasys Server. Pour les logiciels listés sous la colonne Composants et produits NON installés, utilisez leurs programmes d’installation respectifs pour ajouter ces composants et applications.

Tableau 1. Composants installés et non installés par Metasys Server

Composants Windows® installés

Produits Metasys installés

Composants et produits NON installés

  • Microsoft Services d'informations internet (IIS)
  • Microsoft .NET Framework 4.6.1
  • Librairies Microsoft Visual C++ Runtime
  • Microsoft Message Queuing (MSMQ)
  • Microsoft SQL Server® 2014 Express SP3 64 bits (ADS uniquement)
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1
  • Application and Data Server (ADS) ou Extended Application and Data Server (ADX) version 10.1
  • IU Metasys version 4.1
  • API de surveillance et commande
  • Launcher 1.7
  • Metasys Advanced Reporting System (ADX uniquement)
  • Software Manager version 2.1
  • Bases de données du système Metasys
  • Logiciel SQL Server (version complète)
  • SQL Server Management Studio Express
  • SCT (System Configuration Tool)
  • Metasys for Validated Environments (MVE)
  • Energy Essentials
  • Metasys Export Utility
  • Metasys Database Manager
Remarque : Metasys Server setup tente d’installer le composant Microsoft .NET Framework 3.5.1. Si l’ordinateur sur lequel vous installez Metasys Server n’a pas accès aux mises à jour de Windows, l’installation de ce composant échoue. Si l’installation de ce composant échoue, installez-le manuellement.

Le tableau suivant liste les composants tiers installés avec Metasys Server Setup version 10.1.

Tableau 2. Composants tiers installés avec Metasys Server Setup
Composants tiers Brève description
Erlang/OTP Composant requis pour la fonctionnalité RabbitMQ.
RabbitMQ RabbitMQ est un bus de service utilisé pour envoyer des messages de notification à d’autres services, qui est utilisé pour la communication interprocessus (messages) sur le serveur.

Set Rate Limits

Module d’IIS qui applique les limites de débit aux appels d’API Metasys. Ce module et ces paramètres ne s'appliquent pas à SMP ni à MUI.

Si vous êtes prêt à passer aux étapes d’installation d’un nouveau système ou de mise à niveau d’un système existant, cliquez sur la section appropriée :

Revenez à Bienvenue.

(pour revenir à la fenêtre précédente, cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur).