Serveur de base de données - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Tableau 1. Plateformes prises en charge SMetasys Server fractionné pour serveur de base de données

Système d’exploitation pris en charge

Options de base de données prises en charge

Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits)

Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)

Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits)

SQL Server® 2017 (64 bits)

SQL Server® 2016 avec SP2 (64 bits)

SQL Server® 2014 avec SP3 (64 bits)

SQL Server® 2012 avec SP4 (64 bits)

Utilisez les étapes du tableau suivant pour mettre à niveau le composant de base de données component de l’ADX sur un système Metasys fractionné.

Tableau 2. Mettre à niveau le serveur de base de données sur Metasys Server fractionné (hors place)

Étape

Action

Étapes de référence ou supplémentaires

1.

Vérifiez que l’ordinateur prévu pour le logiciel Metasys Server exécute un des systèmes d’exploitation Windows Server pris en charge suivants :
  • Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits)

Reportez-vous à la documentation qui accompagnait votre système d'exploitation.

2.

Configurez le pare-feu Windows pour assurer que les ports dont le logiciel Metasys a besoin sont ouverts.

Voir Configuration du pare-feu Windows.

3.

Si l’ordinateur a plusieurs cartes réseau, configurez la carte réseau que le logiciel Metasys Server doit utiliser.

Voir Configurer des cartes réseau supplémentaires.

4.

Installez Microsoft .NET Framework 3.5.1 si ce logiciel n’est pas déjà installé sur l’ordinateur.

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Le Gestionnaire de serveurs s'affiche. Utilisez l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités de Gestionnaire de serveurs pour ajouter les composants Fonctionnalités de .NET Framework 3.5 et Activation HTTP. Sous certains SE de catégorie serveur, Activation HTTP peut être listé sous Services WCF.

5.

Activez le composant de Windows dont l’IU Metasys a besoin, appelé Initialisation d'application, sous Services d'informations internet sur l’ordinateur ADS/ADX .

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Le Gestionnaire de serveurs s’ouvre et l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités s'affiche. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez Rôles du serveur. Sous Serveur Web > Serveur Web, développez la section Développement d'applications. Sélectionnez le composant Initialisation d'application. Cliquez sur Suivant > Suivant > Installer pour appliquer la modification. Enfin, cliquez sur Fermer.

6.

Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur de langue anglaise, allez directement à l’étape suivante. Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur qui fonctionne dans une langue qui n’est pas l’anglais, vous devez mettre les paramètres régionaux de l’ordinateur et la langue par défaut utilisée par la base de données de SQL Server sur les mêmes paramètres régionaux que la langue par défaut du site.

Consultez la documentation de Microsoft et Installer Metasys Server pour des paramètres linguistiques autres que l’anglais.

7.

Installez sur l’ordinateur une version du logiciel SQL Server Standard ou Enterprise que le système Metasys prend en charge. Assurez-vous d’inclure le composant Database, mais vous n’avez pas besoin d’inclure aussi le composant Reporting Services.

Reportez-vous au document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

8.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous effectuez une mise à niveau hors place sur le même ordinateur, passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous effectuez une mise à niveau hors place sur un nouvel ordinateur, commencez par déconnecter les anciens ordinateurs de base de données et Web/d’application du réseau du bâtiment, puis connectez les nouveaux ordinateurs de base de données et Web/d’application au réseau du bâtiment. Suivez ensuite les étapes sur la droite.
  1. Sur les nouveaux ordinateurs de base de données et Web/d’application, attribuez le même nom d’ordinateur (sensible à la casse). Utilisez les mêmes informations d’adresse IP que sur les anciens ordinateurs de base de données et Web/d’application.
  2. Installez le Metasys Database Manager sur le nouvel ordinateur de base de données.
  3. Copiez les fichiers de sauvegardes des base de données de Metasys (.bak) de l’ordinateur SCT que vous avez créés à l'étape précédente dans le dossier Metasys Database Manager Backup du nouvel ordinateur de base de données.
  4. Sur le nouvel ordinateur de base de données, démarrez Metasys Database Manager en mode Expert ; restaurez chacun des fichiers de sauvegarde de base de données (.bak) à partir du dossier de sauvegarde SQLData.
  5. Si le nom du nouvel ordinateur de base de données correspond à celui de l'ancien ordinateur de base de données, passez à l'étape suivante. Si le nom du nouvel ordinateur de base de données diffère de celui de l'ancien ordinateur de base de données, cliquez sur l’onglet Rename dans le Metasys Database Manager et remplacez le nom de l’ancien Site Director par celui du nouveau Site Director pour toutes les références de périphériques. Suivez les étapes de la section Renaming Field Contents in Metasys Databases du document Metasys® Database Manager Help (LIT-12011202) .
  6. En utilisant Launcher, démarrez SCT sur l’ordinateur SCT. Ouvrez la base de données d'archives en cliquant sur Item > Open Archive. S’il manque l’ancienne archive, restaurez la base de données avec Tools > Database > Restore Backup.
  7. Ouvrez l’archive avec Item > Open Archive. Cliquez sur Upgrade.
  8. Si le nom du nouvel ordinateur de base de données correspond à celui de l'ancien ordinateur de base de données, passez à l'étape suivante. Si le nouveau nom diffère de celui de l'ancien ordinateur de base de données, renommez le Site Director dans l’archive mise à niveau pour qu’il corresponde au nom du nouvel ordinateur.

9.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous effectuez une mise à niveau hors place sur un nouvel ordinateur, passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous effectuez une mise à niveau hors place sur le même ordinateur, suivez les étapes sur la droite.
  1. Installez le Metasys Database Manager (version 10.1) sur l’ordinateur ADS/ADX . Reportez-vous au document Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) .
  2. Vérifiez que les fichiers de sauvegarde des bases de données de Metasys (.bak) se trouvent dans le dossier Metasys Database Manager Backup de l’ordinateur ADS/ADX .

  3. Démarrez le Metasys Database Manager en mode Expert et restaurez chacun des fichiers de sauvegarde de base de données (.bak) à partir du dossier de sauvegarde SQLData. Reportez-vous à la section Restoring a Database du document Metasys® Database Manager Help (LIT-12011202) .

  4. En utilisant Launcher, démarrez SCT sur l’ordinateur SCT. Ouvrez la base de données d'archives en cliquant sur Item > Open Archive. S’il manque l’ancienne d’archive, restaurez la base de données avec Tools > Database > Restore Backup.
  5. Ouvrez l’archive avec Item > Open Archive. Cliquez sur Upgrade pour mettre à niveau l’archive vers la nouvelle version.

10.

Créez une sauvegarde complète de l’image du disque dur de l’ordinateur sur un support externe (facultatif mais recommandé).

Reportez-vous à la documentation qui accompagnait le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation.

11.

Allez à la section suivante pour mettre à niveau le serveur Web/d'application de l’ADX fractionné.

Allez à Serveur Web/d’application.