Serveur Web/d’application - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Tableau 1. Plateformes prises en charge Metasys Server fractionné pour serveur Web/d’application

Système d’exploitation pris en charge

Options de base de données prises en charge

Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits)

Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)

Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits)

SQL Server® 2017 (64 bits)

SQL Server® 2016 avec SP2 (64 bits)

SQL Server® 2014 avec SP3 (64 bits)

SQL Server® 2012 avec SP4 (64 bits)

Suivez ces étapes pour mettre à niveau le composant Web/d’application de l’ADX sur un système Metasys fractionné.

Tableau 2. Mettre à niveau le serveur Web/d’application sur un Metasys Server fractionné (hors place)

Étape

Action

Étapes de référence ou supplémentaires

1.

Vérifiez que l’ordinateur prévu pour le logiciel Metasys Server exécute un des systèmes d’exploitation Windows Server pris en charge suivants :
  • Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits)

Reportez-vous à la documentation qui accompagnait votre système d'exploitation.

2.

Vérifiez que le nom de l’ordinateur est valide pour le logiciel Metasys Server.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité > Système et vérifiez que le nom de l’ordinateur affiché dans la fenêtre remplit les critères suivants :
  • commence par une lettre, pas par un chiffre ;
  • contient 15 caractères maximum ;
  • contient uniquement des lettres de A à Z (majuscules ou minuscules), des chiffres de 0 à 9 et des traits d’union ;
    Remarque : les traits de soulignement ne sont pas valides pour le système Metasys ;
  • ne se termine pas par les lettres ADS ;
  • ne contient ni signe diacritique ni accent.

3.

Configurez le pare-feu Windows pour assurer que les ports dont le logiciel Metasys a besoin sont ouverts.

Voir Configuration du pare-feu Windows.

4.

Si l’ordinateur a plusieurs cartes réseau, configurez la carte réseau que le logiciel Metasys Server doit utiliser.

Voir Configurer des cartes réseau supplémentaires.

5.

Installez Microsoft .NET Framework 3.5.1 si ce logiciel n’est pas déjà installé sur l’ordinateur.

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Le Gestionnaire de serveurs s'affiche. Utilisez l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités de Gestionnaire de serveurs pour ajouter les composants Fonctionnalités de .NET Framework 3.5 et Activation HTTP. Sous certains SE de catégorie serveur, Activation HTTP peut être listé sous Services WCF.

6.

Activez le composant de Windows dont l’IU Metasys a besoin, appelé Initialisation d'application, sous Services d'informations internet sur l’ordinateur ADS/ADX .

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Le Gestionnaire de serveurs s’ouvre et l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités s'affiche. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez Rôles du serveur. Sous Serveur Web > Serveur Web, développez la section Développement d'applications. Sélectionnez le composant Initialisation d'application. Cliquez sur Suivant > Suivant > Installer pour appliquer la modification. Enfin, cliquez sur Fermer.

7.

Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur de langue anglaise, allez directement à l’étape suivante. Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur qui fonctionne dans une langue qui n’est pas l’anglais, vous devez mettre les paramètres régionaux de l’ordinateur et la langue par défaut utilisée par la base de données de SQL Server sur les mêmes paramètres régionaux que la langue par défaut du site.

Consultez la documentation de Microsoft et Installer Metasys Server pour des paramètres linguistiques autres que l’anglais.

8.

Installez sur l’ordinateur une version du logiciel SQL Server que le système Metasys prend en charge. Assurez-vous d’inclure le composant Reporting Services, vous envisagez d’installer le Metasys Advanced Reporting System.

Reportez-vous au document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

9.

Vérifiez que Reporting Services est configuré correctement sur l’ordinateur.

Reportez-vous à la section Verifying SQL Server Reporting Services Configuration du document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

10.

Installez les fichiers de prise en charge sur l’ordinateur si vous envisagez de proposer le Site Management Portal dans d’autres langues que l'anglais.

Reportez-vous à l’Appendix: Reporting Services Language Support for Metasys Advanced Reporting System du document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

11.

Mettez à niveau ou installez le logiciel Metasys Server 10.1 , en indiquant la base de données d'archives de SCT dans le champ SCT Archive Db sur l’écran de l’onglet Reporting. Veillez à d’abord installer le nouveau logiciel Metasys Server 10.1 sur le Site Director. Si vous avez d’autres ADS/ADX, mettez-les à niveau après le Site Director.

Voir Mettre à niveau Metasys Server ou Logiciel Metasys Server.

12.

Si le message d'erreur Install complete, but exceptions during historian database upgrade s'affiche sur l’écran Complete de l’installation du logiciel Metasys Server 10.1 , utilisez l’outil Metasys Post Install (MPI) Database pour compléter les opérations de conversion de type de données nécessaires avant de redémarrer l’ordinateur.

Reportez-vous au document Database Tools Commissioning Guide (LIT-12012254).

13.

Activez les licences du logiciel ADS/ADX sur le Metasys Server avec Software Manager.

Activez les licences du logiciel ADS/ADX sur le Metasys Server avec Software Manager.

14.

Connectez-vous à SCT 13.2 et ouvrez la base de données d'archives. Autorisez SCT à mettre à niveau la base de données vers la version 13.2.

Reportez-vous au document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) .

15.

Téléchargez la base de données d’archives du Site Director de SCT 13.2 sur le Site Director ADS/ADX , en veillant à cliquer sur Include Security. Lorsque vous êtes invité à saisir les justificatifs d’identité de l’utilisateur ADS/ADX , indiquez le nom d’utilisateur et le mot de passe MetasysSysAgent. Si la connexion échoue pour l’ADS/ADX , cliquez sur l’onglet Clear Security Database, puis sur Set to be cleared. Le périphérique est mis à niveau, mais la base de données de sécurité est supprimée de l’archive.

Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization du document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) pour les informations de téléchargement.

16.

Si le site a d’autres serveurs ADS/ADX , mettez à niveau et téléchargez chaque base de données d'archives ADS/ADX de SCT 13.2 sur les autres serveurs ADS/ADX . Le téléchargement restaure également la base de données Security System.

Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization du document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) pour les informations de téléchargement.

17.

Mettez à niveau les moteurs réseau que vous voulez mettre à niveau vers la version 10.1.
Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 5.2 ou d’une version ultérieure, vous n'avez pas à mettre à jour tous les périphériques vers la version la plus récente (à l’exception du Site Director). À partir de la version 5.2, SCT 13.2 prend en charge les périphériques dotés de versions différentes du logiciel Metasys.

Voir NAE Update Tool Help (LIT-12011524) et Metasys® SCT Help (LIT-12011964) .

18.

Si vous avez mis à niveau les moteurs réseau vers la version 10.1, utilisez SCT 13.2 pour télécharger la base de données d'archives de chaque moteur réseau. Le téléchargement restaure également la base de données Security. Une fois le téléchargement terminé, donnez la commande Reset Device à chaque périphérique de catégorie N40 (NxE35, NIE39, NxE45, NIE49, NxE25, ou NIE29) pour assurer que la base de données de sécurité soit archivée dans une mémoire non-volatile. Cette étape est une nouveauté de la version 8.0, mais n’est pas nécessaire pour les périphériques de catégorie N50 (NxE55 et NxE59).

Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization du document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) pour les informations de téléchargement.

19.

(FACULTATIF) Si vous voulez déplacer maintenant les bases de données historiques de Metasys, utilisez SQL Management Studio pour les amener à l’emplacement de votre choix.

Voir Déplacer les bases de données historiques de Metasys dans un emplacement personnalisé.

20.

Créez une sauvegarde complète de l’image du disque dur de l’ordinateur sur un support externe (facultatif mais recommandé).

Reportez-vous à la documentation qui accompagnait le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation.