Mise à niveau hors place de Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Cette section contient les étapes à suivre pour effectuer une mise à niveau hors place du logiciel ADS ou ADX vers Metasys Server 10.1. Une mise à niveau hors place s’impose dans les deux cas de figure suivants : (1) vous devez remplacer une version non prise en charge du logiciel SQL Server en la désinstallant et en installant une nouvelle version prise en charge ou (2) vous devez déplacer le système Metasys existant sur un autre ordinateur ou une autre machine virtuelle pendant la mise à niveau. Avant d’effectuer une mise à niveau vers le logiciel Metasys Server 10.1, veillez à revoir Liste de vérification pré-intervention pour les nouvelles installations et les mises à niveau et le Considérations sur la mise à niveau hors place.

Quel type de Metasys Server mettez-vous à niveau ?
ADS unifié Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server sous un système d'exploitation de bureau.
ADS unifié avec SCT Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server et SCT sous un système d'exploitation de bureau.
ADX unifié Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server sous un système d'exploitation de catégorie serveur.
ADX unifié avec SCT Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server et SCT sous un système d'exploitation de catégorie serveur.
ADX fractionné Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server dont le composant de base de données est installé sous un système d'exploitation de catégorie serveur et le composant Web/d'application sur un autre système d'exploitation de catégorie serveur.
ADX fractionné avec SCT Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server ont le composant de base de données est installé sous un système d'exploitation de catégorie serveur et le composant Web/d'application sur un autre système d'exploitation et le SCT sur un troisième ordinateur.

Revenez à Bienvenue

(pour revenir à la fenêtre précédente, cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur).