Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) pour plus d’informations sur les plateformes prises en charge et pour installer SCT.
Utilisez les étapes du tableau suivant pour mettre à niveau le logiciel SCT sur un système Metasys fractionné.
|
Étape |
Action |
Étapes de référence ou supplémentaires |
|---|---|---|
|
1. |
Téléchargez sur le serveur et sauvegardez toutes les bases de données d'archives ADS/ADX et de moteurs réseau sur le SCT existant. Veillez à sélectionner l’option Include Security pour le téléchargement sur le serveur. |
Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization du document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) ou du document SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) relatif à la version courante. |
|
2. |
Décidez si vous avez besoin de sauvegarder la base de données du système de sécurité comme suit :
|
Reportez-vous à la section Security Database Backup and Restore du document SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) relatif à la version courante. Ou reportez-vous au document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) |
|
3. |
Transmettez tous les exemples de tendances provenant de chaque moteur réseau au Site Director d’ADS/ADX en utilisant la commande Route Samples de chaque moteur. Cette étape assure que le Site Director dispose de tous les exemples possibles avant que vous ne commenciez la mise à niveau. Patientez quelques minutes pour assurer que tous les exemples ont été transmis. |
Reportez-vous au document Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour toute information sur la commande Route Samples. |
|
4. |
Arrêtez le service Metasys III Device Manager sur l’ordinateur ADS/ADX . Cette action empêche la collecte de nouveaux audits, alarmes, tendances et annotations pendant que vous effectuez la mise à niveau. Si le client peut accepter la perte de données d’exemple durant une mise à niveau, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. |
Cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches de Windows et démarrez le Gestionnaire des tâches. Cliquez sur l’onglet Services. Localisez un service appelé Metasys III Device Manager. Sélectionnez ce service, cliquez avec le bouton droit sur et sélectionnez Arrêter le service. Le service Metasys III Device Manager s’arrête. |
|
5. |
Effectuez une sauvegarde complète de toutes les bases de données historiques dans l’ordinateur ADS/ADX avec le Metasys Database Manager. |
Reportez-vous à la section Backing Up a Database dans le document Metasys® Database Manager Help (LIT-12011202) . Si la version de votre système est la 8.0, en plus d’utiliser Metasys Database Manager, utilisez SQL Server Management Studio pour sauvegarder la base de données SpacesAuthorization. |
|
6. |
Effectuez une copie de chaque fichier de sauvegarde de base de données historiques et archivez le fichier de sauvegarde. Stockez les fichiers sur un support amovible (par exemple, une clé USB ou un DVD). |
Utilisez Windows Explorer pour préparer et archiver les copies des fichiers. |
|
7. |
Créez une sauvegarde complète de l’image du disque dur de l’ordinateur sur un support externe avant d’effectuer une mise à niveau de tout logiciel Metasys (facultatif mais recommandé). |
Reportez-vous à la documentation qui accompagnait le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation. |
|
8. |
Sélectionnez l'action appropriée :
|
Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez le programme dans la liste et cliquez sur Désinstaller. |
|
9. |
Désinstallez le NxE Information et Configuration Tool (NCT) s’il est présent. |
Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez le programme dans la liste et cliquez sur Désinstaller. |
|
10. |
Sélectionnez l'action appropriée :
|
|
|
11. |
Désinstallez la version courante du Launcher de Metasys depuis l’ordinateur SCT et supprimez-la de tous les clients qui se connectent à ADS/ADX . |
Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez Johnson Controls - Launcher dans la liste des programmes et cliquez sur Désinstaller. |
|
12. |
Suivez l’étape appropriée :
|
|
|
13. |
Suivez l’étape appropriée :
|
|
|
14. |
Démarrez SCT depuis le Launcher ou le raccourci SCT de Metasys. Connectez-vous avec le nom d’utilisateur MetasysSysAgent et le mot de passe. Le processus de connexion pourrait être un peu plus long que d’habitude. |
Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) . |
|
15. |
Dans le cadre de la mise à niveau en place, ouvrez la base de données d'archives avec SCT en cliquant sur Item > Open Archive. Reportez-vous aux informations sur la droite. |
Suivez l’étape appropriée :
|
|
16. |
Suivez l’étape appropriée :
|
Reportez-vous au document Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) . |
|
17. |
Créez une sauvegarde complète de l’image du disque dur de l’ordinateur sur un support externe (facultatif mais recommandé). |
Reportez-vous à la documentation qui accompagnait le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation. |
|
18. |
Allez à la section suivante pour mettre à niveau le serveur de base de données de l’ADX fractionné. |
Allez à Serveur de base de données. |