Ordinateur SCT - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) pour plus d’informations sur les plateformes prises en charge et pour installer SCT.

Utilisez les étapes du tableau suivant pour mettre à niveau le logiciel SCT sur un système Metasys fractionné.

Tableau 1. Mettre à niveau SCT sur un autre ordinateur à partir de Metasys Server fractionné (en place)

Étape

Action

Étapes de référence ou supplémentaires

1.

Téléchargez sur le serveur et sauvegardez toutes les bases de données d'archives ADS/ADX et de moteurs réseau sur le SCT existant. Veillez à sélectionner l’option Include Security pour le téléchargement sur le serveur.

Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization du document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) ou du document SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) relatif à la version courante.

2.

Décidez si vous avez besoin de sauvegarder la base de données du système de sécurité comme suit :
  • Si la version du système Metasys est la version 5.2 ou une version antérieure, sauvegardez la base de données du système de sécurité sur le Site Director et chacun des périphériques de supervision utilisant le SCT.
  • Si la version du système Metasys est la version 6.0 ou une version ultérieure, passez directement à l'étape suivante.

Reportez-vous à la section Security Database Backup and Restore du document SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) relatif à la version courante. Ou reportez-vous au document Metasys® SCT Help (LIT-12011964)

3.

Transmettez tous les exemples de tendances provenant de chaque moteur réseau au Site Director d’ADS/ADX en utilisant la commande Route Samples de chaque moteur. Cette étape assure que le Site Director dispose de tous les exemples possibles avant que vous ne commenciez la mise à niveau. Patientez quelques minutes pour assurer que tous les exemples ont été transmis.

Reportez-vous au document Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour toute information sur la commande Route Samples.

4.

Arrêtez le service Metasys III Device Manager sur l’ordinateur ADS/ADX . Cette action empêche la collecte de nouveaux audits, alarmes, tendances et annotations pendant que vous effectuez la mise à niveau. Si le client peut accepter la perte de données d’exemple durant une mise à niveau, vous pouvez passer directement à l'étape suivante.

Cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches de Windows et démarrez le Gestionnaire des tâches. Cliquez sur l’onglet Services. Localisez un service appelé Metasys III Device Manager. Sélectionnez ce service, cliquez avec le bouton droit sur et sélectionnez Arrêter le service. Le service Metasys III Device Manager s’arrête.

5.

Effectuez une sauvegarde complète de toutes les bases de données historiques dans l’ordinateur ADS/ADX avec le Metasys Database Manager.

Reportez-vous à la section Backing Up a Database dans le document Metasys® Database Manager Help (LIT-12011202) . Si la version de votre système est la 8.0, en plus d’utiliser Metasys Database Manager, utilisez SQL Server Management Studio pour sauvegarder la base de données SpacesAuthorization.

6.

Effectuez une copie de chaque fichier de sauvegarde de base de données historiques et archivez le fichier de sauvegarde. Stockez les fichiers sur un support amovible (par exemple, une clé USB ou un DVD).

Utilisez Windows Explorer pour préparer et archiver les copies des fichiers.

7.

Créez une sauvegarde complète de l’image du disque dur de l’ordinateur sur un support externe avant d’effectuer une mise à niveau de tout logiciel Metasys (facultatif mais recommandé).

Reportez-vous à la documentation qui accompagnait le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation.

8.

Sélectionnez l'action appropriée :
  • Si la version du site est la 7.0 ou une version antérieure, désinstallez le NAE/NIE Update Tool s’il est présent. Cette étape de désinstallation est obligatoire avant d’installer ou d’effectuer une mise à niveau vers la nouvelle version de SCT.
  • Si la version du site est la 8.0 ou une version ultérieure, passez directement à l'étape suivante.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez le programme dans la liste et cliquez sur Désinstaller.

9.

Désinstallez le NxE Information et Configuration Tool (NCT) s’il est présent.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez le programme dans la liste et cliquez sur Désinstaller.

10.

Sélectionnez l'action appropriée :
  • Si vous avez SCT version 7.x à 10.x ou SCT 11.1 à 13.0 , passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous avez SCT version 6.5.x ou une version antérieure, ou SCT 11.0, suivez les étapes sur la droite pour enregistrer manuellement tous les utilisateurs de SCT.
  1. Connectez-vous à SCT et ouvrez l’outil Security Administrator (Tools > Administrator).
  2. Dans Security Administrator, enregistrez tous les rôles SCT, comptes d’utilisateur locaux et comptes d’utilisateur Active Directory que vous voulez recréer dans le SCT mis à niveau. Tous les rôles personnalisés et comptes utilisateurs SCT seront perdus lorsque vous désinstallerez SCT à l’étape suivante.
  3. Pour pouvoir les rappeler facilement par la suite, vous trouverez sans doute utile d’utiliser la fonction d’impression d’écrans de l’ordinateur pour capturer les droits d'accès des utilisateurs et d’autres informations pour chaque rôle.

11.

Désinstallez la version courante du Launcher de Metasys depuis l’ordinateur SCT et supprimez-la de tous les clients qui se connectent à ADS/ADX .

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez Johnson Controls - Launcher dans la liste des programmes et cliquez sur Désinstaller.

12.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous avez SCT version 6.5.x ou une version antérieure, passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous avez SCT version 7.0 à 11.0, suivez les étapes sur la droite.
  • Si vous avez SCT version 11.1 à 13.0, effectuez une mise à niveau vers le logiciel SCT 13.2. Activez ensuite les licences du logiciel SCT 13.2 avec le Software Manager. Pour plus de détails, reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .
  1. Désinstallez le logiciel SCT 7.0 à SCT 11.0 existant. Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  2. Installez le logiciel SCT 13.2. Activez ensuite les licences du logiciel SCT 13.2 avec le Software Manager. Pour plus de détails, reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

13.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous avez SCT version 7.0 ou une version ultérieure, passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous avez SCT version 6.5.x ou une version antérieure, suivez les étapes sur la droite.
  1. Désinstallez le logiciel SCT version 6.5.x ou d'une version antérieure existant. Les bases de données de sécurité de SCT et ADS/ADX ne sont pas séparées dans la version 6.5.x ou une version antérieure, de sorte que l’option de mise à niveau de SCT n’est pas disponible. Reportez-vous à la section Uninstalling SCT du document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  2. Installez le logiciel SCT 13.2 et activez les licences. Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

14.

Démarrez SCT depuis le Launcher ou le raccourci SCT de Metasys. Connectez-vous avec le nom d’utilisateur MetasysSysAgent et le mot de passe. Le processus de connexion pourrait être un peu plus long que d’habitude.

Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

15.

Dans le cadre de la mise à niveau en place, ouvrez la base de données d'archives avec SCT en cliquant sur Item > Open Archive. Reportez-vous aux informations sur la droite.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si la base de données d'archives n’est pas répertoriée, utilisez SCT pour restaurer la base de données (Tools > Database > Restore Backup). Une fois la restauration complète, ouvrez l’archive en cliquant sur Item > Open Archive. Cliquez sur Upgrade pour mettre à niveau l’archive vers la nouvelle version.

  • Un message relatif à la mise niveau de l’archive vers cette version du système Metasys s'affiche. Cliquez sur Upgrade Archive pour mettre à niveau l’archive vers la nouvelle version.

16.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous avez mis à jour SCT à partir de la version 7.0 ou d’une version ultérieure, passez à l'étape suivante.
  • Si vous avez mis à jour SCT à partir de la version 6.5 ou d'une version antérieure, démarrez SCT. Ouvrez l’outil Security Administrator (Tools > Administrator). Dans Security Administrator, recréez tous les rôles, comptes d’utilisateur et comptes d’utilisateur Active Directory qui étaient présents dans l’ancienne version de SCT (ou créez un nouvel ensemble limité d’utilisateurs de SCT). Si vous avez effectué des captures d’écran des rôles et utilisateurs de SCT dans une étape précédente, utilisez ces écrans comme guide pour ajouter des rôles et des comptes d’utilisateur à SCT.

Reportez-vous au document Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .

17.

Créez une sauvegarde complète de l’image du disque dur de l’ordinateur sur un support externe (facultatif mais recommandé).

Reportez-vous à la documentation qui accompagnait le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation.

18.

Allez à la section suivante pour mettre à niveau le serveur de base de données de l’ADX fractionné.

Allez à Serveur de base de données.