Mettre à niveau Metasys Server unifié et SCT sous un SE de serveur - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Language
Français (France)
Tableau 1. Plateformes prises en charge Metasys Server unifié avec SCT SE de serveur

Système d’exploitation pris en charge

Options de base de données prises en charge

Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits)

Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)

Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits)

SQL Server® 2017 (64 bits)

SQL Server® 2016 avec SP2 (64 bits)

SQL Server® 2014 avec SP3 (64 bits)

SQL Server® 2012 avec SP4 (64 bits)

Utilisez les étapes du tableau suivant pour installer et configurer Metasys Server et le logiciel SCT sur un ordinateur doté d’un système d’exploitation de serveur.

Tableau 2. Mise à niveau d’un Metasys Server unifié avec SCT sur un ordinateur serveur (en place)

Étape

Action

Étapes de référence ou supplémentaires

1.

Créez une sauvegarde complète de l’image du disque dur de l’ordinateur sur un support externe avant d’effectuer une mise à niveau de tout logiciel Metasys (facultatif mais recommandé).

Reportez-vous à la documentation qui accompagnait le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation.

2.

Activez le composant de Windows dont l’IU Metasys a besoin, appelé Initialisation d'application, sous Services d'informations internet sur l’ordinateur ADS/ADX que vous mettez à niveau.

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Le Gestionnaire de serveurs s’ouvre et l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités s'affiche. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez Rôles du serveur. Sous Serveur Web > Serveur Web, développez la section Développement d'applications. Sélectionnez le composant Initialisation d'application. Cliquez sur Suivant > Suivant > Installer pour appliquer la modification. Enfin, cliquez sur Fermer.

3.

Contrôlez que l’ordinateur ADS/ADX a un certificat autosigné SHA256 lié au site Web par défaut dans IIS. Si l’ordinateur ADS/ADX a acheté un certificat auprès d’une autorité de certification (AC), déterminez si c’est un certificat SHA256 (Secure Hash Algorithm). Dans l’affirmative, suivez les étapes de droite. Dans le cas contraire, passez directement à l'étape suivante. Enfin, pour plus d’informations, reportez-vous au document Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .

  1. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité > Outils administratifs.
  2. Démarrez le Gestionnaire IIS. Développez le serveur, puis développez Sites.
  3. Cliquez sur Site web par défaut. Cliquez sur Liaisons dans le volet de droite. La fenêtre Liaisons du site s'affiche.
  4. Recherchez un lien de site appelé Type : https, Port : 443. Si ce lien de site n’est pas présent, ignorez ces sous-étapes.
  5. Si ce lien de site est présent, sélectionnez-le et cliquez sur Modifier.
  6. Dans la fenêtre Modifier la liaison du site, cliquez sur Afficher.
  7. Lisez les valeurs qui figurent dans les champs Délivré à : et Délivré par :. Si ces valeurs sont identiques, l’ordinateur a un certificat autosigné. Si ces valeurs sont différentes, l’ordinateur a un certificat acheté à une AC.
  8. Dans la fenêtre Certificat, cliquez sur Détails.
  9. Lisez la valeur pour l'algorithme de hachage de signature. Si la vapeur n’est pas sha256, vous devez mettre à jour votre certificat.
    1. Si vous avez un certificat autosigné, ou en avez acheté auprès d’une AC qui n’a pas besoin d’être mis à jour, n’effectuez aucun changement.
    2. Si vous devez mettre à jour un certificat acheté, n’effectuez aucun changement et contactez votre AC publique pour savoir comment mettre à jour votre certificat signé vers SHA256. Si vous continuez l’installation du serveur maintenant, un certificat autosigné est installé, que vous pouvez remplacer par un certificat acheté après la mise à niveau.
  10. Fermez le Gestionnaire IIS.

4.

Téléchargez sur le serveur et sauvegardez toutes les bases de données d'archives ADS/ADX et de moteurs réseau sur le SCT existant. Veillez à sélectionner l’option Include Security pour le téléchargement sur le serveur.

Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization du document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) ou du document SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) relatif à la version courante.

5.

Décidez si vous avez besoin de sauvegarder la base de données du système de sécurité comme suit :
  • Si la version du système Metasys est la version 5.2 ou une version antérieure, sauvegardez la base de données du système de sécurité sur le Site Director et chacun des périphériques de supervision utilisant le SCT.
  • Si la version du système Metasys est la version 6.0 ou une version ultérieure, passez directement à l'étape suivante.

Reportez-vous à la section Security Database Backup and Restore du document SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) relatif à la version courante. Ou reportez-vous au document Metasys® SCT Help (LIT-12011964)

6.

Transmettez tous les exemples de tendances provenant de chaque moteur réseau au Site Director d’ADS/ADX en utilisant la commande Route Samples de chaque moteur. Cette étape assure que le Site Director dispose de tous les exemples possibles avant que vous ne commenciez la mise à niveau. Patientez quelques minutes pour assurer que tous les exemples ont été transmis.

Reportez-vous au document Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour toute information sur la commande Route Samples.

7.

Arrêtez le service Metasys III Device Manager sur l’ordinateur ADS/ADX . Cette action empêche la collecte de nouveaux audits, alarmes, tendances et annotations pendant que vous effectuez la mise à niveau. Si le client peut accepter la perte de données d’exemple durant une mise à niveau, vous pouvez passer directement à l'étape suivante.

Cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches de Windows et démarrez le Gestionnaire des tâches. Cliquez sur l’onglet Services. Localisez un service appelé Metasys III Device Manager. Sélectionnez ce service, cliquez avec le bouton droit sur et sélectionnez Arrêter le service. Le service Metasys III Device Manager s’arrête.

8.

Effectuez une sauvegarde complète de toutes les bases de données historiques dans l’ordinateur ADS/ADX avec le Metasys Database Manager.

Reportez-vous à la section Backing Up a Database dans le document Metasys® Database Manager Help (LIT-12011202) . Si la version de votre système est la 8.0, en plus d’utiliser Metasys Database Manager, utilisez SQL Server Management Studio pour sauvegarder la base de données SpacesAuthorization.

9.

Effectuez une copie de chaque fichier de sauvegarde de base de données historiques et archivez le fichier de sauvegarde. Stockez les fichiers sur un support amovible (par exemple, une clé USB ou un DVD).

Utilisez Windows Explorer pour préparer et archiver les copies des fichiers.

10.

Désinstallez le logiciel Ready Access Portal s’il est installé.

Reportez-vous à la section Uninstalling Ready Access Portal Software du document Ready Access Portal Software Installation Instructions (LIT-12011523) .

11.

Désinstallez le NxE Information et Configuration Tool (NCT) s’il est présent.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez le programme dans la liste et cliquez sur Désinstaller.

12.

Désinstallez le logiciel Metasys Export Utility s’il est actuellement installé.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez le programme dans la liste et cliquez sur Désinstaller.

13.

Désinstallez Energy Essentials s’il est présent. Cette étape de désinstallation est obligatoire pour pouvoir installer le logiciel ADS/ADX dans une étape ultérieure.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez le programme dans la liste et cliquez sur Désinstaller.

14.

Sélectionnez l'action appropriée :
  • Si Metasys UI 1.5.1 ou une version antérieure du logiciel est installé, désinstallez l’IU Metasys.
  • Si la version installée de l’IU Metasys est la 2.0 ou une version supérieure, passez directement à l'étape suivante.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez le programme dans la liste et cliquez sur Désinstaller.

15.

Désinstallez Metasys UI Offline 1.5.1 ou une version antérieure de ce logiciel s’il est installé. Si Metasys UI Offline n’est pas installé ou si Metasys UI Offline version 2.0 ou sup. est installé, passez directement à l'étape suivante.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez le programme dans la liste et cliquez sur Désinstaller.

16.

Sélectionnez l'action appropriée :
  • Si la version du site est la 7.0 ou une version antérieure, désinstallez le NAE/NIE Update Tool s’il est présent. Cette étape de désinstallation est obligatoire avant d’installer ou d’effectuer une mise à niveau vers la nouvelle version de SCT.
  • Si la version du site est la 8.0 ou une version ultérieure, passez directement à l'étape suivante.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez le programme dans la liste et cliquez sur Désinstaller.

17.

Désinstallez le logiciel MVE existant s'il est présent.

Voir Désinstaller le logiciel MVE.

18.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si l'ordinateur est doté de la version 7.x ou d’une version antérieure du logiciel ADS/ADX , désinstallez le logiciel ADS/ADX existant. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez la suppression des clés de licence car vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version majeure du logiciel.
  • Si l'ordinateur est doté de la version 8.x ou d’une version ultérieure du logiciel ADS/ADX , passez directement à l'étape suivante.

Voir Introduction à la désinstallation du logiciel Metasys Server.

19.

Redémarrez l'ordinateur.

Reportez-vous aux informations de redémarrage de l’ordinateur qui accompagnaient votre système d'exploitation.

20.

Sélectionnez l'action appropriée :
  • Si vous avez SCT version 7.x à 10.x ou SCT 11.1 à 13.0 , passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous avez SCT version 6.5.x ou une version antérieure, ou SCT 11.0, suivez les étapes sur la droite pour enregistrer manuellement tous les utilisateurs de SCT.
  1. Connectez-vous à SCT et ouvrez l’outil Security Administrator (Tools > Administrator).
  2. Dans Security Administrator, enregistrez tous les rôles SCT, comptes d’utilisateur locaux et comptes d’utilisateur Active Directory que vous voulez recréer dans le SCT mis à niveau. Tous les rôles personnalisés et comptes utilisateurs SCT seront perdus lorsque vous désinstallerez SCT à l’étape suivante.
  3. Pour pouvoir les rappeler facilement par la suite, vous trouverez sans doute utile d’utiliser la fonction d’impression d’écrans de l’ordinateur pour capturer les droits d'accès des utilisateurs et d’autres informations pour chaque rôle.

21.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si la version du site est la 7.0 ou une version antérieure, désinstallez la version courante de Metasys Launcher de l’ordinateur ADS/ADX et supprimez-la de tous les clients qui se connectent à ADS/ADX .
  • Si la version du site est la 8.0 ou une version ultérieure, passez directement à l'étape suivante.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités. Sélectionnez Johnson Controls - Launcher dans la liste des programmes et cliquez sur Désinstaller.

22.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous avez SCT version 6.5.x ou une version antérieure, passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous avez SCT version 7.0 à 11.0, suivez les étapes sur la droite.
  • Si vous avez SCT version 11.1 à 13.0, effectuez une mise à niveau vers le logiciel SCT 13.2. Activez ensuite les licences du logiciel SCT 13.2 avec le Software Manager. Pour plus de détails, reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .
  1. Désinstallez le logiciel SCT 7.0 à SCT 11.0 existant. Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  2. Installez le logiciel SCT 13.2. Activez ensuite les licences du logiciel SCT 13.2 avec le Software Manager. Pour plus de détails, reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

23.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous avez SCT version 7.0 ou une version ultérieure, passez directement à l'étape suivante.
  • Si vous avez SCT version 6.5.x ou une version antérieure, suivez les étapes sur la droite.
  1. Désinstallez le logiciel SCT version 6.5.x ou d'une version antérieure existant. Les bases de données de sécurité de SCT et ADS/ADX ne sont pas séparées dans la version 6.5.x ou une version antérieure, de sorte que l’option de mise à niveau de SCT n’est pas disponible. Reportez-vous à la section Uninstalling SCT du document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  2. Installez le logiciel SCT 13.2 et activez les licences. Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

24.

Démarrez SCT depuis le Launcher ou le raccourci SCT de Metasys. Connectez-vous avec le nom d’utilisateur MetasysSysAgent et le mot de passe. Le processus de connexion pourrait être un peu plus long que d’habitude.

Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

25.

Dans le cadre de la mise à niveau en place, ouvrez la base de données d'archives avec SCT en cliquant sur Item > Open Archive. Reportez-vous aux informations sur la droite.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si la base de données d'archives n’est pas répertoriée, utilisez SCT pour restaurer la base de données (Tools > Database > Restore Backup). Une fois la restauration complète, ouvrez l’archive en cliquant sur Item > Open Archive. Cliquez sur Upgrade pour mettre à niveau l’archive vers la nouvelle version.

  • Un message relatif à la mise niveau de l’archive vers cette version du système Metasys s'affiche. Cliquez sur Upgrade Archive pour mettre à niveau l’archive vers la nouvelle version.

26.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous avez mis à jour SCT à partir de la version 7.0 ou d’une version ultérieure, passez à l'étape suivante.
  • Si vous avez mis à jour SCT à partir de la version 6.5 ou d'une version antérieure, démarrez SCT. Ouvrez l’outil Security Administrator (Tools > Administrator). Dans Security Administrator, recréez tous les rôles, comptes d’utilisateur et comptes d’utilisateur Active Directory qui étaient présents dans l’ancienne version de SCT (ou créez un nouvel ensemble limité d’utilisateurs de SCT). Si vous avez effectué des captures d’écran des rôles et utilisateurs de SCT dans une étape précédente, utilisez ces écrans comme guide pour ajouter des rôles et des comptes d’utilisateur à SCT.

Reportez-vous au document Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .

27.

Désinstallez le Metasys Database Manager s'il est actuellement installé.

Reportez-vous au document Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) .

28.

Mettez à niveau ou installez le logiciel Metasys Server 10.1 , selon que vous devez effectuer une mise à niveau ou une installation.

Voir Mettre à niveau Metasys Server ou Logiciel Metasys Server.

29.

Si le message d'erreur Install complete, but exceptions during historian database upgrade s'affiche sur l’écran Complete de l’installation du logiciel Metasys Server 10.1 , utilisez l’outil Metasys Post Install (MPI) Database pour compléter les opérations de conversion de type de données nécessaires avant de redémarrer l’ordinateur.

Reportez-vous au document Database Tools Commissioning Guide (LIT-12012254).

30.

Activez les licences du logiciel ADS/ADX sur le Metasys Server avec Software Manager.

Reportez-vous au document Software Manager Help (LIT-12012389).

31.

Démarrez Launcher sur l'ordinateur et lancez le Site Management Portal (SMP) pour le ADS/ADX mis à niveau.

Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

32.

Pour vérifier le fonctionnement d’ADS/ADX , connectez-vous à l’ADS/ADX en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe MetasysSysAgent.

Voir Lancer les interfaces utilisateur .

33.

Connectez-vous à SCT 13.2 et ouvrez la base de données d'archives. Autorisez SCT à mettre à niveau la base de données vers la version 13.2.

Reportez-vous au document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) .

34.

Téléchargez la base de données d’archives du Site Director de SCT 13.2 sur le Site Director ADS/ADX , en veillant à cliquer sur Include Security. Lorsque vous êtes invité à saisir les justificatifs d’identité de l’utilisateur ADS/ADX , indiquez le nom d’utilisateur et le mot de passe MetasysSysAgent. Si la connexion échoue pour l’ADS/ADX , cliquez sur l’onglet Clear Security Database, puis sur Set to be cleared. Le périphérique est mis à niveau, mais la base de données de sécurité est supprimée de l’archive.

Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization du document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) pour les informations de téléchargement.

35.

(FACULTATIF) Si vous voulez déplacer maintenant les bases de données historiques de Metasys, utilisez SQL Management Studio pour les amener à l’emplacement de votre choix.

Voir Déplacer les bases de données historiques de Metasys dans un emplacement personnalisé.

36.

Dans le cadre de la mise à niveau en place, installez le Metasys Database Manager Version 10.1.

Reportez-vous au document Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) .

37.

Mettez à niveau les moteurs réseau que vous voulez mettre à niveau vers la version 10.1.
Remarque : Si vous effectuez une mise à niveau à partir de la version 5.2 ou d’une version ultérieure, vous n'avez pas à mettre à jour tous les périphériques vers la version la plus récente (à l’exception du Site Director). À partir de la version 5.2, SCT 13.2 prend en charge les périphériques dotés de versions différentes du logiciel Metasys.

Voir NAE Update Tool Help (LIT-12011524) et Metasys® SCT Help (LIT-12011964) .

38.

Si vous avez mis à niveau les moteurs réseau vers la version 10.1, utilisez SCT 13.2 pour télécharger la base de données d'archives de chaque moteur réseau, en téléchargeant d’abord le Site Director (si un moteur réseau est utilisé en tant que Site Director). Le téléchargement restaure également la base de données Security. Une fois le téléchargement terminé, donnez la commande Reset Device à chaque périphérique de catégorie N40 (NxE35, NIE39, NxE45, NIE49, NxE25, ou NIE29) pour assurer que la base de données de sécurité soit archivée dans une mémoire non-volatile. Cette étape est une nouveauté de la version 8.0, mais n’est pas nécessaire pour les périphériques de catégorie N50 (NxE55 et NxE59).

Reportez-vous à la section Database Uploading, Downloading, and Synchronization du document Metasys® SCT Help (LIT-12011964) pour les informations de téléchargement.

39.

Si vous devez lier un certificat SHA256 acheté auprès d’une autorité de certification publique, suivez les étapes sur la droite.
Remarque : Le certificate acheté doit être SHA256 pour fonctionner avec l’IU Metasys.
  1. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité > Outils administratifs.
  2. Démarrez le Gestionnaire IIS.
  3. Développez le serveur, puis développez Sites.
  4. Cliquez sur Site web par défaut.
  5. Cliquez sur Liaisons dans le volet de droite. La fenêtre Liaisons du site s'affiche.
  6. Sélectionnez la Liaison de site appelée Type : https, Port : 443.
  7. Cliquez sur Modifier. La fenêtre Modifier la liaison du site s'affiche avec MUI Application Server dans la liste déroulante des certificats SSL. Cliquez sur Sélectionner et sélectionnez votre certificat signé dans la fenêtre Sélectionner le certificat.
  8. Cliquez sur OK pour confirmer votre sélection, puis cliquez sur OK dans la fenêtre Modifier la liaison du site.
  9. Fermez toutes les fenêtres.

40.

Si vous avez effectué une mise à niveau à partir de Metasys version 10.0, supprimez les composants de Windows qui ne sont plus nécessaires avec Metasys version 10.1.

Voir Introduction à la désinstallation du logiciel Metasys Server .

41.

Créez une sauvegarde complète de l’image du disque dur de l’ordinateur sur un support externe (facultatif mais recommandé).

Reportez-vous à la documentation qui accompagnait le logiciel de sauvegarde de votre système d'exploitation.