Logiciel SQL Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Important : Reportez-vous à l’Appendix: Special Features si vous installez un ADX fractionné, un ADX avec le Metasys Advanced Reporting System ou un ADX avec MVE. La section Appendix: Special Features contient des informations que vous devriez connaître avant de suivre les étapes de cette section.

Avant d’installer ou de mettre à niveau votre logiciel SQL Server, notez ce qui suit :

  • Microsoft SQL Server 2008 et SQL Server 2008 R2 ne sont plus pris en charge. Pour plus d’informations sur la mise à niveau de SQL Server, reportez-vous au document SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) .

  • Si le logiciel SQL Server est installé sur votre ordinateur, vérifiez qu’il s’agit d’une version prise en charge pour la version courante du logiciel Metasys. Allez à Vérifier que votre ordinateur a une version prise en charge du logiciel SQL Server d’installée.
  • Un outil appelé par SQL Installer est fourni sur le licensing portal with the Branch Tools download pour vous aider à installer ou effectuer une mise à niveau vers une version prise en charge du logicielSQL Server. Si vous n’avez pas cet outil, reportez-vous au document SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) pour les détails de l’installation ou de la mise à niveau du logiciel SQL Server. Reportez-vous aussi au document SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) si vous devez appliquer un nouveau Service pack (SP) à une installation existante du logiciel SQL Server car SQL Installer ne prend pas en charge les installations de Service packs.
  • Pour utiliser SQL Installer pour installer une version complète du logiciel SQL Server (par exemple, SQL Server 2014 Standard Edition), vous avez besoin du support de Microsoft SQL Server. Pour utiliser SQL Installer pour installer une version expresse du logiciel SQL Server (par exemple, SQL Server 2014 Express), téléchargez le fichier d’installation Server Express du site Web Microsoft SQL Server Express.
  • SQL Installer prend en charge à la fois les installations d’ADS/ADX unifié et d’ADX fractionné , avec ou sans Metasys Advanced Reporting Services, ainsi que toute configuration de SCT.

    Si vous avez un ADX fractionné avec Metasys Advanced Reporting Services, vous devez installer le composant Database Engine Services de SQL Server sur le serveur de base de données et le composant Reporting Services sur le serveur Web/d'application. Si vous avez un ADX fractionné sans Metasys Advanced Reporting Services, vous devez uniquement installer SQL Server sur le serveur de base de données.

  • SQL Installer vérifie que votre ordinateur présente les logiciels préalables requis pour que vous puissiez installer SQL Server, y compris Microsoft .NET Framework version 3.5.1. Un message d'erreur s'affiche si un de ces logiciels n’est pas présent. Vous devez installer les logiciels préalables requis avant de continuer.

  • SQL Installer offre un mode avancé qui vous permet de modifier les options de la ligne de commande de SQL Server avant de commencer l’installation. Vous pouvez également copier les options, les coller dans une fenêtre de commande et exécuter l’installation à une invite de commande. N’utilisez toutefois cette méthode que si vous êtes un utilisateur avancé et maîtrisez complètement les options du logiciel SQL Server.
  • Si vous installez le logiciel SQL Server manuellement, nous vous recommandons de ne pas activer la fonctionnalité de suivi d’audit C2. Avec le suivi d’audit C2 activé, SQL Server crée un grand nombre de fichiers journaux opérationnels qui risquent de remplir le disque dur et de provoquer le plantage du serveur.
  • Le mot de passe SA que vous indiquez dans la fenêtre SQL Installer doit respecter les règles relatives aux mots de passe complexes de Microsoft. Pour plus d’informations sur les mots de passe complexes, reportez-vous au document Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528).
  • Dans le cadre de l’installation, SQL Installer peut vous demander de sélectionner un nom d’instance. Si vous installez un ADS/ADX unifié, un ordinateur SCT autonome ou le serveur de base de données d’un ADX fractionné, nous vous recommandons d’utiliser le nom d’instance par défaut. Si vous installez le serveur Web/d'application d’un ADX fractionné, utilisez le nom d’instance MSSQLSERVER. Ceci parce que les processus d’installation et de renommage de l’ADX supposent le nom d’instance MSSQLSERVER sur le serveur Web/d'application qui exécute la fonctionnalité Reporting Services de SQL Server.
  • Si vous sélectionnez un pacakage d’installation de SQL Server qui inclut les Management Tools, SQL Installer ajoute l’outil SQL Server Management Studio pour vous. Aucune installation séparée n’est alors nécessaire. Si vous sélectionnez une version du logiciel SQL Server Express qui n’inclut pas les Management Tools, SQL Installer n’ajoute pas l’outil SQL Server Management Studio pour vous. Pour plus de détails sur comment installer SQL Server Management Studio après avoir installé le logiciel SQL Server, reportez-vous au document SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).
  • Si vous installez le logiciel serveur Metasys sur une machine de catégorie serveur, le logiciel SQL Server doit être installé et opérationnel avant que vous n’installiez le logiciel Metasys . Pour un ADX fractionné, le logiciel SQL Server doit être en cours d’exécution sur le serveur de base de données et l’ordinateur SCT.

  • Si par la suite vous effectuez une mise à niveau vers une version plus récente du logiciel SQL Server, vous devez ouvrir la base de données d’archives de Metasys dans une version plus ancienne du logiciel SQL Server et utiliser l’option Export Database dans SCT. Importez ensuite l’archive qui utilise une version plus ancienne du logiciel SQL Server dans SCT.

Si le logiciel SQL Server est installé sur votre ordinateur, allez à la section Vérifier que votre ordinateur a une version prise en charge du logiciel SQL Server d’installée pour vérifier que vous avez une version prise en charge par le logiciel Metasys.

Tableau 1. Sélections de configuration de SQL Server
Écran SQL Server Configuration

Sélections dans SQL Server Express Edition

Sélections dans SQL Server Standard ou Enterprise Edition

Setup Role

S.O.

SQL Server Feature Installation

Feature Selection

Database Engine Services

Management Tools - Basic (si disponible)

ADX/ODS unité ou SCT :

Database Engine Services

Reporting Services

Management Tools - Basic

Management Tools - Complete

Serveur de base de données sur ADX fractionné :

Database Engine Services

Management Tools - Basic

Management Tools - Complete

Serveur Web/d’application sur ADX fractionné :

Reporting Services

Management Tools - Basic

Management Tools - Complete

Instance Configuration

Default Instance

(une instance nommée est aussi valide)

Default Instance

(une instance nommée est aussi valide)

Remarque : Pour un ADX fractionné qui ne sera pas renommé à l’avenir, utilisez l’instance par défaut du service SQL sur le serveur Web/d'application et une instance nommée du service SQL sur le serveur de base de données. De manière similaire, si deux serveurs Web/d’application pointent sur un serveur de base de données, dirigez chacun de ces serveurs Web/d’application sur une unique instance SQL Server sur le serveur de données.

Configuration du serveur

Moteur de base de données SQL Server :

NT Service\SQLSERVERAGENT1 ou NT AUTHORITY\SYSTEM2

Navigateur SQL Server :

NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE

Agent SQL Server :

NT Service\SQLSERVERAGENT1 ou NT AUTHORITY\SYSTEM2

Moteur de base de données SQL Server :

NT Service\SQLSERVERAGENT1 ou NT AUTHORITY\SYSTEM2

SQL Server Reporting Services :

NT Service\SQLSERVERAGENT1 ou NT AUTHORITY\SYSTEM2

Navigateur SQL Server :

NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE

Database Engine Configuration

Mode mixte

Specify SQL Server Administrators:

BUILTIN\ADMINISTRATORS (Administrateurs)

Mode mixte

Specify SQL Server Administrators:

BUILTIN\ADMINISTRATORS (Administrateurs)

Reporting Services Configuration

S.O.

ADX/ODS unifié ou SCT :

Reporting Services Native Mode : Installez et configurez

Serveur Web/d’application sur ADX fractionné :

Installez mais ne configurez pas le serveur de reporting.

SQL Server Configuration Manager

Protocols for <nom instance>

Named Pipes : Activé

TCP/IP : Activé

Named Pipes : Activé

TCP/IP : Activé

1 Sélection pour les versions plus récentes du logiciel SQL Server.
2 Sélection pour les versions plus anciennes du logiciel SQL Server.