Mettre à niveau Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Suivez les étapes de cette section pour mettre à niveau le logiciel Metasys Server, option qui est disponible si vous avez la version 8.0 ou une version ultérieure. Si vous avez la version 7.0 ou une version antérieure de Metasys Server, allez à Introduction à la désinstallation du logiciel Metasys Server. De même, si vous avez une build antérieure du logiciel Metasys Server version 10.1, vous ne pouvez pas effectuer de mise à niveau ; vous devez d’abord désinstaller le logiciel, puis le réinstaller. Allez à Introduction à la désinstallation du logiciel Metasys Server.

  1. Procurez-vous le fichier d’installation de Metasys Server.
  2. En utilisant Windows Explorer, naviguez jusqu’à l’emplacement du fichier d’installation de Metasys Server.
  3. Double-cliquez sur MetasysServer_10.1.exe. Saisissez les justificatifs d’identité de l’administrateur si vous y êtes invité. L’écran Metasys Server Upgrade s'affiche.
    Figure 1. Fenêtre Metasys Server Upgrade

  4. Cliquez sur Upgrade. L’écran des options de mise à niveau s'affiche.
    Figure 2. Metasys Server Upgrade Options

  5. Sous cette section de l’installation, sélectionnez les options suivantes de votre choix :
    1. Server Name  : Vérifiez que ce champ en lecture seule indique le nom du serveur du moteur de base de données SQL installé sur l'ordinateur (dans la plupart des cas, hôtelocal).
    2. Use Windows Credentials  : Sélectionnez cette option si vous voulez que Setup utilise les justificatifs d’identité de SE Windows de l’utilisateur actuellement connecté pour accéder au logiciel SQL Server. L’utilisateur connecté doit être membre du rôle administrateur système (sysadmin) dans SQL Server. Après l’installation, vous pouvez supprimer les droits d’administrateur système du logiciel SQL Server de cet utilisateur si cela vous est demandé par le personnel informatique.
    3. Username et Password  : Désélectionnez la case Use Windows Credentials pour saisir des justificatifs d’identité (ID de connexion et mot de passe) d’administrateur SQL Server dans ces champs si vous voulez que setup utilise une connexion SQL Server avec des droits d’administrateur système
  6. Cliquez sur Upgrade. setup commence l’initialisation. La progression de chaque étape s’affiche. L’étape de la base de données XMS est la plus longue et peut ne pas indiquer de progression pendant 15 minutes. Ce fonctionnement est normal. De la même façon, pour les très grandes bases de données, cette étape de la mise à niveau peut prendre jusqu’à 30 minutes à cause du réusinage étendu de la base de données nécessaire.
    Remarque : Si .NET Framework 4.6.1 n’est pas présent sur l’ordinateur, l’installation de Metasys Server s’interrompt à ce stade et les composants manquants sont installés. Ceci fait, l’ordinateur redémarre. Après le redémarrage, le programme d’installation de Metasys Server reprend automatiquement.
  7. Une fois toutes les étapes de la mise à niveau terminées, la boîte de dialogue Metasys Server Setup Complete s'affiche.
    • Cliquez sur Restart Now : un redémarrage est nécessaire pour effectuer les changements sur votre ordinateur. Après le redémarrage, passez à l’étape suivante.
    • Cliquez sur Finish : aucun redémarrage n’est nécessaire, mais nous vous recommandons de quand même en effectuer un car le service d’octroi de licences, également mis à jour, requiert souvent un redémarrage. Après avoir redémarré l’ordinateur et vous être connecté, passez à l'étape suivante.
  8. Si vous avez désactivé le logiciel antivirus avant de commencer à installer le logiciel Metasys Server, une fois que l’ordinateur a redémarré, connectez-vous et réactivez ce logiciel.
  9. (Facultatif) Si le site gère de grosses quantités de données, modifiez la limite MSMQ. Pour détails, reportez-vous à Message Queue Size Considerations dans le document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645).
  10. Installez la licence de Metasys Server avec le Software Manager, qui est installé avec le serveur. Pour plus de détails, reportez-vous au document Software Manager Help (LIT-12012389).