Installer Metasys Server : Méthode simple - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Suivez les étapes de cette section si vous voulez installer le logiciel Metasys Server avec les options par défaut.

Remarque : Lorsque vous commencez le processus d’installation, Metasys Server Setup détecte s’il y a une version précédente du logiciel ADS/ADX sur l’ordinateur et si ce dernier remplit les conditions requises définies dans ce document. Si un logiciel ADS/ADX antérieur à la version 8.0 est détecté, un message qui vous demande de commencer par désinstaller le logiciel ADS/ADX, s’affiche ; reportez-vous à Désinstaller le logiciel Metasys Server. Si la version du logiciel ADS/ADX est la version 8.0 ou une version ultérieure, une option de mise à niveau est disponible. Ignorez cette section et allez à Mettre à niveau Metasys Server.
  1. Procurez-vous le fichier d’installation de Metasys Server.
  2. En utilisant Windows Explorer, naviguez jusqu’à l’emplacement du fichier d’installation de Metasys Server.
  3. Double-cliquez sur MetasysServer_10.1.exe. Saisissez les justificatifs d’identité de l’administrateur si vous y êtes invité. La fenêtre d’installation s’affiche.
    Figure 1. Fenêtre Metasys Server Setup

  4. Cliquez sur Install sur l’écran Metasys Server setup. L’écran Initializing s'affiche et le programme d'installation commence. La progression de chaque étape s’affiche.
    Remarque : Si .NET Framework 4.6.1 n’est pas présent sur l’ordinateur, l’installation de Metasys Server s’interrompt à ce stade pour installer les composants de .NET Framework 4.6.1. Ceci fait, l’ordinateur redémarre. Après le redémarrage, le programme d’installation de Metasys Server reprend automatiquement.
  5. Une fois les étapes d’installation terminées, la boîte de dialogue Metasys Server Setup Complete s'affiche.
    • Cliquez sur Restart Now : un redémarrage est nécessaire pour effectuer les changements sur votre ordinateur. Après le redémarrage, passez à l’étape suivante.
    • Cliquez sur Finish : aucun redémarrage n’est nécessaire. Allez à l'étape suivante.
  6. Si vous avez désactivé le logiciel antivirus avant de commencer à installer le logiciel Metasys Server, une fois que l’ordinateur a redémarré, connectez-vous et réactivez ce logiciel.
  7. (Facultatif) Si le site gère de grosses quantités de données, modifiez la limite MSMQ. Pour de plus amples détails, reportez-vous à Message Queue Size Considerations dans le document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .
  8. Installez la licence de Metasys Server avec le Software Manager, qui est installé avec le serveur. Pour plus de détails, reportez-vous au document Software Manager Help (LIT-12012389).