Activer les licences du logiciel Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Le processus d’installation de Metasys Server installe aussi le Software Manager que vous utilisez pour installer les licences du serveur et d’autres applications Metasys. Pour des informations et des instructions sur l’installation des licences appropriées pour le logiciel ADS/ADX, reportez-vous au document Software Manager Help (LIT-12012389)

Après avoir activé les licences du logiciel ADS/ADX, déterminez l’étape suivante comme suit :

  • Si les opérateurs du site utilisent des fichiers Graphics+, installez Microsoft Silverlight 5, un plug-in logiciel qui est nécessaire pour afficher les graphiques créés avec l’Outil de génération de graphiques. Allez à Installer Microsoft Silverlight 5.
  • Si le site a besoin du logiciel Metasys for Validated Environments, allez à Installer le logiciel MVE.
  • Si les opérateurs du site n’utilisent pas de fichiers Graphics+, l’étape suivante est la vérification d’ADS/ADX. Allez à Lancer les interfaces utilisateur.