Logiciel Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Language
Français (France)
Important : Si le logiciel ADS/ADX version 7.x ou une version antérieure est installé sur l’ordinateur, vous devez désinstaller le logiciel ADS/ADX avant d’effectuer la mise à niveau vers Metasys Server 10.1. Si le logiciel ADS/ADX est de la version 8.0 ou d’une version ultérieure, vous pouvez effectuer la mise à niveau. Durant le processus d’installation, veillez à conserver vos données historiques (tendances, événements, audits, annotations et reporting) et de sécurité. Pour assurer qu’aucune donnée ne soit perdue, veillez à ce que la taille du tampon des moteurs de supervision soit suffisante pour contenir les données archivées pendant que l’ADS/ADX est mis à niveau vers Metasys Server.
Remarque : Quelle que soit la version de la mise à niveau, vous devez désinstaller Energy Essentials, MDM et MVE avant d’effectuer une mise à niveau de Metasys Server.

Vous avez le choix entre deux méthodes d’installation : simple (un clic) ou personnalisée.

Installation simple (un clic) : sélectionnez cette méthode pour installer ou mettre à niveau un ADS et accepter toutes les options par défaut. Cette méthode installe SQL Server Express 2014 (si nécessaire), Metasys Server (ADS uniquement), l’IU Metasys, Launcher, Software Manager, et les composants logiciels listés dans le Tableau 2 uniquement en anglais. Les justifications d’identification de Windows sont utilisés pour la création et la configuration de la base de données SQL.

Installation personnalisée : sélectionnez cette méthode pour installer un ADS ou un ADX, et personnaliser les options d’installation. Cette méthode installe le logiciel Metasys Server (ADS ou ADX), Metasys Advanced Reporting System (ADX uniquement), l’IU Metasys, Launcher, Software Manager, et les composants logiciels listés dans le Tableau 2.

Avant de commencer le processus d’installation, tenez compte des facteurs importants suivants :

  • Metasys Server 10.1 peut coexister avec SCT 13.2 sur un même ordinateur. Si votre ordinateur a SCT version 11.0 ou une version antérieure, vous devez désinstaller la version plus ancienne de SCT avant d’installer Metasys Server 10.1. Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  • Si quelque chose se passe mal lors de l’installation, un lien appelé View Install Log s’affiche. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir un fichier journal avec l’afficheur html par défaut, par exemple dans votre navigateur Web. Pour de plus amples détails sur l’utilisation de l’afficheur de journaux, reportez-vous à Journal de Metasys Server.
  • La configuration de Metasys Server requiert au moins 8 Go d’espace disponible sur le disque dur pour une installation et une utilisation réussies du logiciel Metasys Server et de ses bases de données.

  • La configuration de Metasys Server remplace la liaison de certificat SSL dans IIS, s’il n’y a pas déjà un certificat SSL non-SHA256 de lié.
  • L’installation de Metasys Server inclut aussi l’installation de l’IU Metasys, une interface utilisateur qui remplace l’IU Site Management Portal. Pour vous connecter à l’IU Metasys, utilisez les mêmes justificatifs d’identité que pour Site Management Portal. Une fois l’installation terminée, le logiciel de l’IU Metasys effectue un processus de configuration ponctuel en arrière-plan qui peut durer jusqu’à 30 minutes. Pendant ce processus, le processus de connexion de l’utilisateur est reporté ou se prolonge plus qu’à l’accoutumée tant que la configuration n'est pas terminée.
  • Si vous installez l’application Metasys Server sur une machine virtuelle (VM), configurez la VM pour qu’elle s’exécute en mode mémoire statique, pas dynamique. Sinon, des dysfonctionnements peuvent se produire avec SQL Server. Configurez par ailleurs la VM pour utiliser 8 Go de mémoire.
  • N’installez pas d’autres applications logicielles sur le serveur Metasys car elles pourraient interférer avec le fonctionnement de Metasys Server.

  • Quand vous installez Metasys Server 10.1, vous devez mettre à niveau tous les autres ADS/ADX du site à la version 5.2 du logiciel ou une version ultérieure. Cette contrainte d’ADS-Lite est le résultat des améliorations apportées à la version 5.2 pour améliorer la vitesse et la fiabilité du réacheminement des messages.

  • Si, à l’avenir, vous devez désinstaller Metasys Server, le logiciel SQL Server Express, qui pourra avoir été installé pour vous, restera en place. De manière similaire, toutes les modifications effectuées par l’installation de Metasys Server, par exemple l'activation et composants et fonctionnalités de Windows, resteront à leur place ; elles ne seront pas éliminées.
  • L’installation de Metasys Server configure IIS pour utiliser TLS 1.2 uniquement. L’utilisation de TLS 1.2 est requise par tous les périphériques du site Metasys.
  • L’installation du logiciel Metasys Server sur un ordinateur avec un système d'exploitation de serveur vous offre la possibilité d’installer le Metasys Advanced Reporting System. Advanced Reporting prend en charge l’installation sur un ordinateur doté de n’importe laquelle des éditions de SQL Server prises en charge par le logiciel Metasys Server. Cependant, l’additif Energy Essentials pour Metasys Advanced Reporting ne prend pas en charge SQL Server 2017 ni SQL Server 2016. Pour plus d’informations, reportez-vous au Metasys® Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312) .