Installer le logiciel MVE - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Si une version précédente du logiciel MVE est installée sur votre ordinateur, allez à Désinstaller le logiciel MVE.
  1. Procurez-vous le fichier d’installation de MVE.
  2. En utilisant Windows Explorer, naviguez jusqu’à l’emplacement du fichier d’installation de MVE.
  3. Double-cliquez sur MetasysValidationEnvironment_10.1.exe.
  4. Dans la fenêtre Setup, cliquez sur Install.
    Figure 1. Écran Welcome

  5. Sous la section Database, sélectionnez les options suivantes de votre choix :
    1. Server Name  : Cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner le nom du serveur du moteur de base de données SQL installé sur l’ordinateur. Pour un ADX unifié, vous sélectionnerez dans la plupart des cas (hôtelocal). Cependant, si plusieurs instances de SQL Server figurent sur le serveur local, cliquez sur celle qui doit être utilisée pour le logiciel Metasys. Pour un ADX fractionné, saisissez le nom du serveur de base de données dans le format suivant : <nomserveur> (instance par défaut) ou <nomserveur>\<instance de base de données> (instance nommée).
      Remarque : Lorsque vous saisissez le nom du serveur et une instance de base de données, ne saisissez pas le nom de l’instance par défaut. Un message d’erreur s’afficherait et vous ne pourriez pas poursuivre l’installation. Ne saisissez une instance de base de données que si vous avez une instance nommée.
    2. Windows Authentication  : Sélectionnez cette option si vous voulez utiliser les justificatifs d’identité du SE Windows de l’utilisateur actuellement connecté pour accéder au logiciel SQL Server. L’utilisateur connecté doit être membre du rôle administrateur système (sysadmin) dans SQL Server. Après l’installation, vous pouvez supprimer les droits d’administrateur système du logiciel SQL Server de cet utilisateur si cela vous est demandé par le personnel informatique.
    3. Username et Password  : Désélectionnez la case Use Windows Credentials pour saisir des justificatifs d’identité (ID de connexion et mot de passe) d’administrateur SQL Server dans ces champs si vous voulez que le programme d’installation utilise une connexion SQL Server avec des droits d’administrateur système
      Figure 2. Écran Database

  6. Cliquez sur Install. Le programme d'installation commence. La progression de chaque étape s’affiche. L’exécution de ce processus prend moins d’une minute.
  7. Cliquez sur Redémarrer maintenant. Une fois les étapes d’installation terminées, la boîte de dialogue Metasys Validation Environment Setup Complete s'affiche.
    • Cliquez sur Restart Now : un redémarrage est nécessaire pour effectuer les changements sur votre ordinateur. Après le redémarrage, passez à l’étape suivante.
    • Cliquez sur Finish : aucun redémarrage n’est nécessaire. Allez à l'étape suivante.
  8. Activez les licences du logiciel MVE avec le Software Manager. Pour les instructions relatives à l’activation des licences, reportez-vous au document Software Manager Help (LIT-12012389).