Lancer l’IU Metasys Advanced Reporting System - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Vous devez vous connecter à l’IU SMP ADX et accepter l'accord de licence avant d’accéder à l’IU Metasys Advanced Reporting System. Cela s’applique uniquement la première fois que vous vous connectez au système de reporting après une installation ou une mise à niveau. Voir Lancer les interfaces utilisateur.

Pour lancer l’IU Metasys Advanced Reporting System, effectuez une des opérations suivantes :

  • Dans l’IU SMP, sélectionnez Tools > Advanced Reporting.

  • Dans Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge, naviguez jusqu'à https://<nomhôte>/MetasysReports, où <nomhôte> est le nom de l’ordinateur de l’ADX cible.

    Notes :
    • Dans Internet Explorer 11, sélectionnez l’option Utiliser les listes de compatibilité Microsoft, sous Outils > Paramètres d'affichage de compatibilité pour assurer que les sites Web s’affichent et fonctionnent correctement.

    • Metasys Advanced Reporting System et Energy Essentials prennent en charge Internet Explorer 11 sur toutes les plateformes sauf sur Windows 10. Sur les ordinateurs Windows 10, Internet Explorer 11 et Microsoft® Edge® sont tous deux pris en charge.
  • Ajoutez l’adresse Web du Metasys Advanced Reporting System au Launcher et utilisez le Launcher pour démarrer l’IU Metasys Advanced Reporting System.

Après avoir vérifié que vous pouvez vous connecter à l’IU Metasys Advanced Reporting System, fermez cette fenêtre de l'assistant et revenez aux étapes générales de l’assistant.