Lancer l’IU Metasys - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Pour accéder à distance à l’IU Metasys depuis un périphérique client, vérifiez que vous avez accès au Metasys Site Director (accès Internet, intranet ou Virtual Private Network [VPN]) et naviguez jusqu'à https://[NOMSERVEUR]/UI, en remplaçant [NOMSERVEUR] par le nom d’hôte ou l’adresse IP de votre Metasys Site Director.

Quand vous naviguez jusqu'à l’IU Metasys, votre navigateur Web affiche un avertissement relatifs au certificat de sécurité. Le navigateur affiche cet avertissement si le site de l’IU Metasys n’a pas de certificat de sécurité de confiance.

Si vous voyez cet avertissement, vous pouvez naviguer jusqu'au site de l’IU Metasys en procédant comme suit :
  • Pour Google Chrome, (1) effleurez ou cliquez sur Avancé ; (2) Effleurez ou cliquez sur Continuer vers [Adresse IP] où [NOMSERVEUR ou Adresse IP] est le nom de serveur ou l'adresse IP du Site Director.
  • Pour Windows Internet Explorer, cliquez sur Continuer vers ce site web [non recommandé].
  • Pour Microsoft Edge, cliquez sur Continuer vers ce site web [non recommandé].
  • Pour Apple Safari, effleurez ou cliquez sur Continuer dans la fenêtre Vérification de l'identité du serveur impossible.

L’écran de connexion à l’IU Metasys s'affiche. Saisissez vos justificatifs d’identité de connexion à Metasys SMP.