Lancer les interfaces utilisateur - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Language
Français (France)

Cette section couvre le lancement de trois interfaces utilisateur qui sont installées avec le logiciel Metasys Server : l’IU Site Management Portal (SMP) d’ADS/ADX, l’IU Metasys Advanced Reporting System et l’IU Metasys.

Si vous voulez sécuriser le lancement de l’IU SMP ADS/ADX avec l’option Warning Banner, reportez-vous au document Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour les détails de l’activation de l’option Warning Banner.

Remarque : Nous vous recommandons fortement de ne pas naviguer jusqu’à l’IU SMP depuis un ordinateur exécutant un SE de catégorie serveur. Par défaut, la Configuration de sécurité renforcée de Windows Internet Explorer est activée sur les systèmes d'exploitation de catégorie serveur et peut rendre la page de téléchargement du Launcher inaccessible pour SMP. Ouvrez l’IU SMP depuis un ordinateur qui n’exécute pas un SE de catégorie serveur.