Introduction à la désinstallation du logiciel Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Important : Si vous recevez des messages d'erreur lors de la désinstallation du logiciel Metasys Server (ADS/ADX), il est possible que vous ayez des problèmes pour le réinstaller. Diagnostiquez ces problèmes avant d’essayer de réinstaller le logiciel.
Important : Metasys Server est hors ligne du moment où vous désinstallez le logiciel à celui où vous terminez la mise à niveau ou la réinstallation. Sachez que si vos bases de données historiques dépassent 500 Mo, la mise à niveau peut prendre plusieurs heures. Envisagez d’utiliser le Metasys Database Manager ou les outils du logiciel SQL Server pour purger votre base de données historique avant une mise à niveau. Reportez-vous à la Metasys® Database Manager Help (LIT-12011202) pour plus de détails.
Remarque : Le logiciel Metasys Server doit être en mesure de communiquer avec les bases de données de SQL Server durant le processus de désinstallation.