Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Remarque : Suivez cette procédure uniquement si vous effectuez une mise à niveau depuis la version 5.0 ou une version ultérieure du système Metasys.
Procédure
- Connectez-vous à l'ordinateur dont vous voulez mettre à niveau le logiciel Metasys Server.
- Arrêtez la tâche Metasys III Device Manager sur l’ordinateur Metasys Server. Cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches de Windows et démarrez le Gestionnaire des tâches. Cliquez sur l’onglet Processus et cliquez sur Afficher les processus de tous les utilisateurs. Localisez une tâche appelée Metasys III Device Manager. Sélectionnez cette tâche et cliquez sur Fin de tâche ou Arrêter le processus. Le service Metasys III Device Manager s’arrête.
- Dans le menu Démarrer, cliquez sur Exécuter ou maintenez enfoncée la touche Windows et appuyez sur E. La boîte de dialogue Exécuter s'affiche.
-
Dans la boîte de dialogue Exécuter, saisissez
compmgmt.mscet cliquez sur OK. L’écran Gestion de l'ordinateur s'affiche (Figure 1).Figure 1. Fenêtre Gestion de l'ordinateur
-
Dans le volet de gauche, développez Services et applications > Message Queuing > Files d'attente privées. Sélectionnez Files d'attente privées pour que les files d’attente Metasys s’affichent (Figure 2).
Figure 2. Gestion de l'ordinateur : Files d'attente privées Metasys
-
Vérifiez que le nombre des messages est de 0 dans chacune des files d’attentes Metasys suivantes :
metasys_trendreceiver
metasys_trendforwarder
metasys_trendbacklog
Celles-ci sont les seules files d’attente qui peuvent contenir des données critiques pour le client. -
Si toutes ces files d’attente Metasys ont 0 messages, allez à l’Étape 8.
Si ne serait-ce qu’une de ces files d’attente Metasys contient un message ou plus, contactez le Johnson Controls Field Support Center (FSC) pour obtenir les instructions à suivre. Ne continuez pas les étapes de désinstallation de Metasys Server tant que le FSC ne vous aura pas aidé à gérer manuellement les messages d’événements.
-
Sélectionnez chacune des files d’attente Metasys du tableau Files d'attente privées et sélectionnez Action > Supprimer. Répétez jusqu’à ce que vous ayez supprimé toutes les files d’attente Metasys. Allez à l’étape 11.
Notes :
- Si vous ne disposez pas de droits d’accès du système d'exploitation pour supprimer ces files d’attente, vous devez devenir propriétaire de chacune d’elles. Allez à l’étape 9.
- Si le système d'exploitation affiche un message d’erreur indiquant que vous ne pouvez pas devenir propriétaire d’une file, allez à l'Étape 10.
- Pour devenir propriétaire d’une file d’attente Metasys, cliquez avec le bouton droit sur celle-ci et sélectionnez Propriétés. Sélectionnez l’onglet Sécurité, puis cliquez sur Ajouter. Dans la fenêtre Sélectionner les utilisateurs ou les groupes, saisissez Administrateurs puis cliquez sur Vérifiez les noms pour sélectionner le compte Administrateurs. Cliquez sur OK. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la file d’attente, sélectionnez Contrôle total sous la colonne Autoriser. Cliquez sur OK pour compléter le processus. Revenez à l’Étape 8 pour supprimer les files d’attente Metasys.
-
Désinstallez le composant Message Queuing de Windows, en vous assurant que le support du système d'exploitation est disponible ou que votre disque dur contient les fichiers nécessaires pour la réinstallation. Le processus de désinstallation de Message Queuing varie légèrement en fonction de votre système d'exploitation :
-
Si vous utilisez Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7, dans Panneau de configuration, sélectionnez Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Désélectionnez la case d'option du composant Microsoft Message Queuing Server Core et suivez les étapes pour compléter la désinstallation.
- Si vous utilisez Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2012, dans Panneau de configuration, sélectionnez Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Le Tableau de bord du Gestionnaire de serveurs et l’Assistant Ajouter des rôles et des fonctionnalités s’affichent. Dans le Tableau de bord du Gestionnaire de serveurs, cliquez sur Serveur local, puis cliquez sur Gérer > Supprimer des rôles et des fonctionnalités. L’Assistant Supprimer des rôles et des fonctionnalités s'affiche. Cliquez sur Suivant jusqu’à ce que vous atteignez l’écran Supprimer des fonctionnalités. Localisez Message Queuing dans le tableau Fonctionnalités. Désélectionnez la case de Message Queuing. Toutes les coches des cases d'option liées sont également effacées. Cliquez sur Suivant, puis sur Supprimer pour poursuivre la suppression de Message Queuing.
-
- Fermez la fenêtre Gestion de l'ordinateur.