Serveur de base de données - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Tableau 1. Plateformes prises en charge Metasys Server fractionné pour ordinateur de base de données

Système d’exploitation pris en charge

Options de base de données prises en charge

Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits)

Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)

Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits)

SQL Server® 2017 (64 bits)

SQL Server® 2016 avec SP2 (64 bits)

SQL Server® 2014 avec SP3 (64 bits)

SQL Server® 2012 avec SP4 (64 bits)

Utilisez les étapes du tableau suivant pour installer composant de base de données de l’ADX sur un système Metasys fractionné.

Tableau 2. Installer l’ordinateur de base de données d’un système Metasys fractionné

Étape

Action

Étapes de référence ou supplémentaires

1.

Vérifiez que l’ordinateur prévu pour le logiciel Metasys Server exécute un des systèmes d’exploitation Windows Server pris en charge suivants :
  • Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits)
Ouvrez une fenêtre d’invite de commande et exécutez la commande msinfo32. Vérifiez la version par rapport à la liste suivante :
  • Windows 10 avec la Mise à jour Créateurs : Version 1809 10.17763
  • Windows 8.1 avec la Mise à jour 1 : Version 6.3.9600
  • Windows 7 avec SP1 : Version 6.1.7601

2.

Configurez le pare-feu Windows pour assurer que les ports dont le logiciel Metasys a besoin sont ouverts.

Voir Configuration du pare-feu Windows.

3.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur de langue anglaise, allez directement à l’étape suivante.
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur qui fonctionne dans une langue qui n’est pas l’anglais, vous devez mettre les paramètres régionaux de l’ordinateur et la langue par défaut utilisée par la base de données de SQL Server sur les mêmes paramètres régionaux que la langue par défaut du site.

Consultez la documentation de Microsoft et Installer Metasys Server pour des paramètres linguistiques autres que l’anglais.

4.

Si l’ordinateur a plusieurs cartes réseau, configurez la carte réseau que le logiciel Metasys Server doit utiliser.

Voir Configurer des cartes réseau supplémentaires.

5.

Installez Microsoft .NET Framework 3.5.1 si cette fonctionnalité n’est pas installée sur l’ordinateur. Microsoft .NET Framework 4.6.1 est ajouté pour vous pendant l’installation du logiciel Metasys Server.

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Cliquez sur la fonctionnalité Microsoft .NET Framework 3.5.1 ou .NET Framework 3.5. Cochez le composant Activation HTTP. Si vous n’avez pas d’accès Internet, insérez le support du système d'exploitation, ouvrez une invite de commande avec Exécuter en tant qu'administrateur et exécutez cette commande (où <lecteur> est le lecteur de disque contenant le support) : Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<lecteur>:\sources\sxs /LimitAccess.

Sous les SE de catégorie serveur, utilisez l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités du Gestionnaire de serveurs pour ajouter les composants Fonctionnalités de .NET Framework 3.5 et Activation HTTP. Sous certains SE de catégorie serveur, Activation HTTP peut être listé sous Services WCF.

6.

Activez le composant de Windows requis par l’IU Metasys appelé Initialisation d'application sous Services d'informations internet.

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Le Gestionnaire de serveurs s’ouvre et l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités s'affiche. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez Rôles du serveur. Sous Serveur Web > Serveur Web, développez la section Développement d'applications. Sélectionnez le composant Initialisation d'application. Cliquez sur Suivant > Suivant > Installer pour appliquer la modification. Enfin, cliquez sur Fermer.

7.

Installez une version du logiciel SQL Server Standard ou Enterprise prise en charge par le système Metasys. Étant donné qu’il s’agit d’un ADX fractionné, sélectionnez les composants Database Engine Services et Management Tools, mais pas le composant Reporting Services.

Reportez-vous au document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

8.

Installez le Metasys Database Manager.

Reportez-vous au document Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) .

9.

Si vous y êtes invité, redémarrez l’ordinateur.

Utilisez la procédure standard pour redémarrer le système d'exploitation.

10.

Allez à la section suivante pour installer le serveur Web/d'application de l’ADX fractionné.

Allez à Serveur Web/d’application.