Ordinateur SCT - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) pour plus d’informations sur les plateformes prises en charge et pour installer SCT.

Utilisez les étapes du tableau suivant pour installer le logiciel SCT sur un système Metasys fractionné.

Tableau 1. Installer le logiciel SCT sur un système Metasys fractionné

Étape

Action

Étapes de référence ou supplémentaires

1.

Vérifiez que l’ordinateur prévu pour le logiciel SCT exécute un des systèmes d’exploitation pris en charge suivants :
  • Windows® 10 Pro et Windows 10 Entreprise (version 1809 ou ultérieure) (64 bits)
  • Windows® 8.1 Pro Windows 8.1 Entreprise avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)
  • Windows® 7 Professional, Enterprise et Ultimate avec SP1 (64 bits)
  • Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits)
Ouvrez une fenêtre d’invite de commande et exécutez la commande msinfo32. Vérifiez la version par rapport à la liste suivante :
  • Windows 10 avec la Mise à jour Créateurs : Version 1809 10.17763
  • Windows 8.1 avec la Mise à jour 1 : Version 6.3.9600
  • Windows 7 avec SP1 : Version 6.1.7601
  • Windows Server 2016 : Version 10.0.14393

  • Windows Server 2012 R2 : Version 6.3.9600

  • Windows Server 2012 : Version 6.2.9200

2.

Configurez le pare-feu Windows pour assurer que les ports dont le logiciel Metasys a besoin sont ouverts.

Voir Configuration du pare-feu Windows.

3.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur de langue anglaise, allez directement à l’étape suivante.
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur qui fonctionne dans une langue qui n’est pas l’anglais, vous devez mettre les paramètres régionaux de l’ordinateur et la langue par défaut utilisée par la base de données de SQL Server sur les mêmes paramètres régionaux que la langue par défaut du site.

Consultez la documentation de Microsoft et Installer Metasys Server pour des paramètres linguistiques autres que l’anglais.

4.

Si l’ordinateur a plusieurs cartes réseau, configurez la carte réseau que le logiciel Metasys Server doit utiliser.

Voir Configurer des cartes réseau supplémentaires.

5.

Installez Microsoft .NET Framework 3.5.1 si cette fonctionnalité n’est pas installée sur l’ordinateur. Microsoft .NET Framework 4.6.1 est ajouté pour vous pendant l’installation du logiciel Metasys Server.

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Cliquez sur la fonctionnalité Microsoft .NET Framework 3.5.1 ou .NET Framework 3.5. Cochez le composant Activation HTTP. Si vous n’avez pas d’accès Internet, insérez le support du système d'exploitation, ouvrez une invite de commande avec Exécuter en tant qu'administrateur et exécutez cette commande (où <lecteur> est le lecteur de disque contenant le support) : Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<lecteur>:\sources\sxs /LimitAccess.

Sous les SE de catégorie serveur, utilisez l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités du Gestionnaire de serveurs pour ajouter les composants Fonctionnalités de .NET Framework 3.5 et Activation HTTP. Sous certains SE de catégorie serveur, Activation HTTP peut être listé sous Services WCF.

6.

Installez une version du logiciel SQL Server prise en charge par SCT sur une machine de catégorie serveur. Le programme d’installation de SCT installe SQL Server 2014 Express sur un boîtier normal (pas un boîtier serveur) s’il n’y a aucune version de SQL.

Reportez-vous au document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

7.

Si vous voulez que le Metasys SCT utilise des certificats de confiance à la place des certificats autosignés (solution par défaut), configurez les certificats sur le SCT Metasys avant d'installer le logiciel. Sinon, passez à l'étape suivante.

Voir Annexe : Gestion des certificats et sécurité.

8.

Installez le logiciel SCT 13.2 et activez les licences.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

9.

Démarrez Launcher et ajoutez un profil pour Metasys SCT.

Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

10.

Démarrez Metasys SCT depuis le Launcher. Si vous prévoyez d'installer Metasys Advanced Reporting, créez une nouvelle archive que vous pourrez sélectionner plus tard dans l’onglet Reporting de la fenêtre d’installation de Metasys Server.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

11.

Allez à la section suivante pour installer the serveur de base de données de l’ADX fractionné.

Allez à Serveur de base de données.