|
Système d’exploitation pris en charge |
Options de base de données prises en charge |
|---|---|
|
Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits) Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits) Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits) |
SQL Server® 2017 (64 bits) SQL Server® 2016 avec SP2 (64 bits) SQL Server® 2014 avec SP3 (64 bits) SQL Server® 2012 avec SP4 (64 bits) |
Utilisez les étapes du tableau suivant pour installer et configurer le logiciel Metasys Server sur un ordinateur doté d’un système d’exploitation de serveur.
|
Étape |
Action |
Étapes de référence ou supplémentaires |
|---|---|---|
|
1. |
Vérifiez que l’ordinateur prévu pour le logiciel Metasys Server exécute un des systèmes d’exploitation Windows Server pris en charge suivants :
|
Ouvrez une fenêtre d’invite de commande et exécutez la commande msinfo32. Vérifiez la version par rapport à la liste suivante :
|
|
2. |
Vérifiez que le nom de l’ordinateur est valide pour le logiciel Metasys Server. |
Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité > Système et vérifiez que le nom de l’ordinateur affiché dans la fenêtre remplit les critères suivants :
|
|
3. |
Configurez le pare-feu Windows pour assurer que les ports dont le logiciel Metasys a besoin sont ouverts. |
|
|
4. |
Suivez l’étape appropriée :
|
Consultez la documentation de Microsoft et Installer Metasys Server pour des paramètres linguistiques autres que l’anglais. |
|
5. |
Si l’ordinateur a plusieurs cartes réseau, configurez la carte réseau que le logiciel Metasys Server doit utiliser. |
|
|
6. |
Installez Microsoft .NET Framework 3.5.1 si cette fonctionnalité n’est pas installée sur l’ordinateur. Microsoft .NET Framework 4.6.1 est ajouté pour vous pendant l’installation du logiciel Metasys Server. |
Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Cliquez sur la fonctionnalité Microsoft .NET Framework 3.5.1 ou .NET Framework 3.5. Cochez le composant Activation HTTP. Si vous n’avez pas d’accès Internet, insérez le support du système d'exploitation, ouvrez une invite de commande avec Exécuter en tant qu'administrateur et exécutez cette commande (où <lecteur> est le lecteur de disque contenant le support) : Sous les SE de catégorie serveur, utilisez l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités du Gestionnaire de serveurs pour ajouter les composants Fonctionnalités de .NET Framework 3.5 et Activation HTTP. Sous certains SE de catégorie serveur, Activation HTTP peut être listé sous Services WCF. |
|
7. |
Activez le composant de Windows requis par l’IU Metasys appelé Initialisation d'application sous Services d'informations internet. |
Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Le Gestionnaire de serveurs s’ouvre et l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités s'affiche. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez Rôles du serveur. Sous Serveur Web > Serveur Web, développez la section Développement d'applications. Sélectionnez le composant Initialisation d'application. Cliquez sur Suivant > Suivant > Installer pour appliquer la modification. Enfin, cliquez sur Fermer. |
|
8. |
Installez une version du logiciel SQL Server Standard ou Enterprise prise en charge par le système Metasys. Sélectionnez les composants Database Engine Services, Reporting Services et Management Tools. |
Reportez-vous au document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
|
9. |
Vérifiez que Reporting Services est configuré correctement. |
Reportez-vous à la section Verifying SQL Server Reporting Services Configuration du document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
|
10. |
Installez les fichiers de prise en charge si vous envisagez de proposer le Site Management Portal dans d’autres langues que l'anglais. |
Reportez-vous à l’Appendix: Reporting Services Language Support for Metasys Advanced Reporting System du document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
|
11. |
Sélectionnez l'action appropriée :
|
|
|
12. |
Si vous voulez que Metasys Server utilise des certificats de confiance à la place des certificats autosignés (solution par défaut), configurez les certificats sur le Metasys Server avant d'installer le logiciel. Sinon, passez à l'étape suivante. |
|
|
13. |
Installez le logiciel Metasys Server. |
|
|
14. |
Activez les licences du logiciel ADX sur le Metasys Server avec Software Manager. |
Reportez-vous au document Software Manager Help (LIT-12012389). |
|
15. |
(FACULTATIF) Si vous voulez déplacer maintenant les bases de données historiques de Metasys, utilisez SQL Management Studio pour les amener à l’emplacement de votre choix. |
Voir Déplacer les bases de données historiques de Metasys dans un emplacement personnalisé. |
|
16. |
Démarrez Launcher et ajoutez un profil pour le Site Management Portal (SMP). |
Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) . |
|
17. |
Démarrez Metasys SMP depuis le Launcher et vérifiez-en le bon fonctionnement. |
|
|
18. |
Installez le Metasys Database Manager. |
Reportez-vous au document Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) . |
|
19. |
Si vous y êtes invité, redémarrez l’ordinateur. |
Utilisez la procédure standard pour redémarrer le système d'exploitation. |