Installer Metasys Server unifié et SCT sous un SE de serveur - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Tableau 1. Plateformes prises en charge Metasys Server unifié avec SCT SE de serveur

Système d’exploitation pris en charge

Options de base de données prises en charge

Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits)

Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)

Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits)

SQL Server® 2017 (64 bits)

SQL Server® 2016 avec SP2 (64 bits)

SQL Server® 2014 avec SP3 (64 bits)

SQL Server® 2012 avec SP4 (64 bits)

Utilisez les étapes du tableau suivant pour installer et configurer Metasys Server et le logiciel SCT sur un ordinateur doté d'un système d'exploitation de serveur.

Tableau 2. Installer Metasys Server unifié et SCT sous un SE de serveur

Étape

Action

Étapes de référence ou supplémentaires

1.

Vérifiez que l’ordinateur prévu pour le logiciel Metasys Server exécute un des systèmes d’exploitation Windows Server pris en charge suivants :
  • Windows® Server® 2016 avec mise à jour (KB4489890) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 R2 avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)
  • Windows® Server® 2012 avec mise à jour (KB3172614) (64 bits)
Ouvrez une fenêtre d’invite de commande et exécutez la commande msinfo32. Vérifiez la version par rapport à la liste suivante :
  • Windows Server 2016 : Version 10.0.14393

  • Windows Server 2012 R2 : Version 6.3.9600

  • Windows Server 2012 : Version 6.2.9200

2.

Vérifiez que le nom de l’ordinateur est valide pour le logiciel Metasys Server.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité > Système et vérifiez que le nom de l’ordinateur affiché dans la fenêtre remplit les critères suivants :
  • commence par une lettre, pas par un chiffre ;
  • contient 15 caractères maximum ;
  • contient uniquement des lettres de A à Z (majuscules ou minuscules), des chiffres de 0 à 9 et des traits d’union ;
    Remarque : les traits de soulignement ne sont pas valides pour le système Metasys ;
  • ne se termine pas par les lettres ADS ;
  • ne contient ni signe diacritique ni accent.

3.

Configurez le pare-feu Windows pour assurer que les ports dont le logiciel Metasys a besoin sont ouverts.

Voir Configuration du pare-feu Windows.

4.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur de langue anglaise, allez directement à l’étape suivante.
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server sur un ordinateur qui fonctionne dans une langue qui n’est pas l’anglais, vous devez mettre les paramètres régionaux de l’ordinateur et la langue par défaut utilisée par la base de données de SQL Server sur les mêmes paramètres régionaux que la langue par défaut du site.

Consultez la documentation de Microsoft et Installer Metasys Server pour des paramètres linguistiques autres que l’anglais.

5.

Si l’ordinateur a plusieurs cartes réseau, configurez la carte réseau que le logiciel Metasys Server doit utiliser.

Voir Configurer des cartes réseau supplémentaires.

6.

Installez Microsoft .NET Framework 3.5.1 si cette fonctionnalité n’est pas installée sur l’ordinateur. Microsoft .NET Framework 4.6.1 est ajouté pour vous pendant l’installation du logiciel Metasys Server.

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Cliquez sur la fonctionnalité Microsoft .NET Framework 3.5.1 ou .NET Framework 3.5. Cochez le composant Activation HTTP. Si vous n’avez pas d’accès Internet, insérez le support du système d'exploitation, ouvrez une invite de commande avec Exécuter en tant qu'administrateur et exécutez cette commande (où <lecteur> est le lecteur de disque contenant le support) : Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<lecteur>:\sources\sxs /LimitAccess.

Sous les SE de catégorie serveur, utilisez l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités du Gestionnaire de serveurs pour ajouter les composants Fonctionnalités de .NET Framework 3.5 et Activation HTTP. Sous certains SE de catégorie serveur, Activation HTTP peut être listé sous Services WCF.

7.

Activez le composant de Windows requis par l’IU Metasys appelé Initialisation d'application sous Services d'informations internet.

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Le Gestionnaire de serveurs s’ouvre et l’Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités s'affiche. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez Rôles du serveur. Sous Serveur Web > Serveur Web, développez la section Développement d'applications. Sélectionnez le composant Initialisation d'application. Cliquez sur Suivant > Suivant > Installer pour appliquer la modification. Enfin, cliquez sur Fermer.

8.

Installez une version du logiciel SQL Server Standard ou Enterprise prise en charge par le système Metasys. Sélectionnez les composants Database Engine Services, Reporting Services et Management Tools.

Reportez-vous au document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

9.

Vérifiez que Reporting Services est configuré correctement.

Reportez-vous à la section Verifying SQL Server Reporting Services Configuration du document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

10.

Installez les fichiers de prise en charge si vous envisagez de proposer le Site Management Portal dans d’autres langues que l'anglais.

Reportez-vous à l’Appendix: Reporting Services Language Support for Metasys Advanced Reporting System du document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

11.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous voulez laisser le programme d’installation choisir automatiquement l’emplacement où sont créées les bases de données historiques, passez directement à l'étape suivante pour commencer l’installation de Metasys du logiciel SCT.
  • Si vous voulez spécifier un emplacement personnalisé (par exemple, le lecteur E:) pour les bases de données historiques de Metasys, installez d’abord le logiciel SQL Server, puis créez manuellement les bases de données historiques Metasys avec l’outil SQL Server Management Studio avant de commencer l’installation de Metasys Server. Autrement, vous pouvez déplacer les bases de données historiques de Metasys après avoir installé Metasys Server. Pour les instructions à suivre pour déplacer les bases de données historiques de Metasys après l’installation, reportez-vous à Déplacer les bases de données historiques de Metasys dans un emplacement personnalisé.

Voir Spécifier des emplacements personnalisés pour l’application et les bases de données de Metasys Server.

12.

Si vous voulez que Metasys Server utilise des certificats de confiance à la place des certificats autosignés (solution par défaut), configurez les certificats sur le Metasys Server avant d'installer le logiciel. Sinon, passez à l'étape suivante.

Voir Annexe : Gestion des certificats et sécurité.

13.

Installez le logiciel SCT 13.2 et activez les licences.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

14.

Démarrez Launcher et ajoutez un profil pour Metasys SCT.

Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

15.

Démarrez Metasys SCT depuis le Launcher. Si vous prévoyez d'installer Metasys Advanced Reporting, créez une nouvelle archive que vous pourrez sélectionner plus tard dans l’onglet Reporting de la fenêtre d’installation de Metasys Server.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

16.

Installez le logiciel Metasys Server.

Voir Installer Metasys Server : Méthode personnalisée.

17.

Activez les licences du logiciel ADX sur le Metasys Server avec Software Manager.

Reportez-vous au document Software Manager Help (LIT-12012389).

18.

Installez les éventuels autres logiciels Metasys (par exemple, Metasys Export Utility et Energy Essentials) et activez-en les licences.

Reportez-vous à leurs documentations d’installation respectives.

19.

Démarrez Launcher et ajoutez un profil pour le Site Management Portal (SMP).

Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

20.

Démarrez Metasys SMP depuis le Launcher et vérifiez-en le bon fonctionnement.

Voir Lancer les interfaces utilisateur .

21.

(FACULTATIF) Si vous voulez déplacer maintenant les bases de données historiques de Metasys, utilisez SQL Management Studio pour les amener à l’emplacement de votre choix.

Voir Déplacer les bases de données historiques de Metasys dans un emplacement personnalisé.

22.

Installez le Metasys Database Manager.

Reportez-vous au document Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) .

23.

Si vous y êtes invité, redémarrez l’ordinateur.

Utilisez la procédure standard pour redémarrer le système d'exploitation.