Désinstaller le logiciel MVE - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server
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
Remarque : Si MVE est installé sur l'ordinateur avec le logiciel ADX, désinstallez MVE avant de désinstaller ADX. Logiciel MVE
  1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Ajout/Suppression de programme. Sélectionnez Programmes > Programmes et fonctionnalités.
  2. Sélectionnez Metasys Validation Environment.
  3. Cliquez sur Changer/Supprimer ou Désinstaller.
  4. Cliquez sur Désinstaller. Une barre de progression pendant la suppression de MVE de l'ordinateur.
  5. Cliquez sur Terminer.

    Désinstallez le logiciel ADX existant. Allez à Introduction à la désinstallation du logiciel Metasys Server.