Conditions d’utilisation du logiciel - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

L’utilisation du logiciel qui est dans (ou constitue) ce produit, ou l’accès au cloud, ou aux services hébergés applicables à ce produit, le cas échéant, est soumise aux conditions applicables exposées sur www.johnsoncontrols.com/techterms. L’utilisation de ce produit constitue un consentement de la part de l’utilisateur à respecter les conditions et modalités.