Supprimer ou relier le certificat de confiance - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Suivez ces étapes pour supprimer une liaison de certificat d’un serveur Metasys ou d’un ordinateur SCT ou pour changer une liaison de certificat. Si vous changez une liaison, cette liaison doit déjà exister sur le serveur depuis lequel vous la sélectionnez.

Procédure

  1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Système et sécurité > Outils administratifs et double-cliquez sur Gestionnaire des services Internet (IIS). L'écran principal d’IIS s'affiche.
  2. Développez les Connexions dans le volet de gauche pour que le site Web par défaut s’affiche. Cliquez sur Site web par défaut.
  3. Dans le volet Actions, cliquez sur Liaisons sous Modifier le site. L’écran Liaisons du site s’affiche.
  4. Pour supprimer la liaison du site, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur Supprimer. Un message utilisateur s'affiche pour vérifier que vous voulez supprimer la liaison sélectionnée. Cliquez sur Oui pour la supprimer ou sur Non pour annuler.

    Pour lier de nouveau le certificat, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Modifier. L’écran Modifier la liaison du site s'affiche.

  5. Cliquez sur Sélectionner pour ouvrir un tableau qui répertorie tous les certificats disponibles pour la liaison.
  6. Sélectionnez la liaison dans le tableau et cliquez sur OK. L’écran Modifier la liaison du site s'affiche avec la liaison que vous venez de sélectionner.
  7. Cliquez sur OK pour enregistrer le changement de liaison.