Lier le certificat de confiance - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour lier un certificat de confiance pour un serveur Metasys ou un ordinateur SCT :

Procédure

  1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Système et sécurité > Outils administratifs et double-cliquez sur Gestionnaire des services Internet (IIS). L'écran principal d’IIS s’affiche.
  2. Développez les Connexions dans le volet de gauche pour que le site Web par défaut s’affiche. Cliquez sur Site web par défaut.
  3. Dans le volet Actions, cliquez sur Liaisons sous Modifier le site. L’écran Liaisons du site s’affiche.
  4. Cliquez sur Ajouter. L’écran Ajouter des liaisons de site s'affiche.
  5. Sous Type, sélectionnez https. Sous Certificat SSL, sélectionnez le nom du certificat de serveur que vous avez importé dans Terminer une demande de certificat de serveur. Cliquez sur OK.
  6. Si vous devez importer des certificats racines et intermédiaires de l’ordinateur Metasys Server ou SCT sur un ordinateur client, allez à Importer des certificats racines et intermédiaires. Cette étape est nécessaire si vous voulez que l’icône bouclier vert s’affiche dans les écrans de connexion et d’interface utilisateur de Metasys SMP et SCT.

    Si vous voulez ignorer cette étape et voulez vérifier la chaîne de certificat que vous avez créée dans les sections précédentes, reportez-vous à Vérifier la chaîne de certificat de serveur.