Définir le Site Security Level sur Encrypted and Trusted - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez définir le Site Security Level hors ligne avec SCT ou en ligne avec l’IU Site Management Portal. Pour utiliser la méthode en ligne pour définir le niveau de sécurité du site sur Encrypted and Trusted, procédez comme suit :

Procédure

  1. Connectez-vous au Site Management Portal du Site Director.
  2. Ouvrez la Site View pour le Site Director.
  3. Avec Advanced sélectionné, cliquez sur Edit.
  4. Localisez l’attribut Advanced Security Enabled sous la section Operational Data.
  5. Cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez Encrypted and Trusted.
    Remarque : Lorsque vous définissez l’attribut Site Security Level de l’objet Site sur Encrypted and Trusted, tous les moteurs réseau qui rapportent au Site Director sont modifiés de manière à mettre leur attribut Site Security Level sur Encrypted and Trusted. Si l’attribut Site Security Level d’un moteur réseau est défini sur Encrypted and Trusted, mais n’a pas de certificat de confiance, la communication entre le Site Director et le moteur réseau est perdue car le Site Director exige du moteur qu’il communique avec un certificat de confiance. De manière similaire, si par la suite vous souhaitez ramener l’attribut Site Security Level d’un moteur réseau sur Encrypted Only, vous devez vous connecter directement au moteur réseau.

    Avant de définir l’attribut Site Security Level sur Encrypted et Trusted, vérifiez que tous les moteurs réseau rapportant au Site Director ont des certificats de confiance. Si les moteurs réseau n’ont pas de certificats de confiance, laissez cet attribut sur Encrypted Only.

  6. Cliquez sur Save. Le serveur et tous les moteurs du site utiliseront désormais des communications chiffrées et de confiance.
  7. En tant qu’option, utilisez SCT pour télécharger le Site Director sur le serveur pour que ce changement soit répercuté dans les archives de la base de données.
    Si par la suite vous voulez changer le site pour utiliser la communication chiffrée uniquement, répétez ces étapes, mais sélectionnez Encrypted Only, puis utilisez SCT pour télécharger le changement dans les archives.