Metasys Advanced Reporting System (ADX/ODS uniquement) - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Pendant le processus d’installation ou de mise à niveau de l’ADX , vous pouvez ajouter la prise en charge de Metasys Advanced Reporting System si vous avez le fichier d’installation d’ADX et le logiciel SQL Server pris en charge avec SQL Server Database Services et Reporting Services. Après avoir installé un ADX , vous ne pouvez pas revenir en arrière et ajouter la prise en charge du Metasys Advanced Reporting System sans réinstaller le logiciel ADX .

Le Metasys Advanced Reporting System prend en charge les installations d’ADX unifié et ADX fractionné.

Metasys Advanced Reporting System prend en charge les configurations suivantes :
  • ADX unifié avec SCT sur l’ordinateur ADX  ;
  • ADX fractionné avec SCT sur un troisième ordinateur distinct

Tenez compte de ce qui suit pour le Metasys Advanced Reporting System :

  • Étant donné que la base de données SCT utilisée par le système de reporting est indiquée pendant l’installation de l’ADX , vous devez la créer avant d’installer le logiciel ADX . La base de données n’a pas besoin de contenir d’informations de configuration, mais elle doit contenir un objet Site. La base de données SCT peut être une sauvegarde restaurée générée sur un autre système ou une base de données vide créée via SCT.

  • L'ordinateur qui héberge Metasys Advanced Reporting System doit avoir un système d'exploitation de catégorie serveur et doit avoir une version prise en charge du logiciel SQL Server d’installée. L’utilisation du logiciel SQL Server Express n’est pas prise en charge avec Metasys Advanced Reporting System.
  • Une fois le logiciel ADX installé, vous pouvez remplacer la base de données SCT par une base de données différente, mais vous devez utiliser le même nom d’archive. Reportez-vous au document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) pour les détails. Pour renommer la base de données référencée par le système de reporting, effectuez les modifications de la base de données changes, désinstallez le logiciel ADX et réinstallez le logiciel ADX , en pointant sur la nouvelle base de données.

  • Si vous avez un ADX unifié, le SCT doit être installé sur l’ordinateur ADX sur lequel se trouve le système Metasys Advanced Reporting. La base de données SCT locale fournit les arborescences All Items et de vue utilisateur pour le système de reporting

  • Si vous avez un ADX unifié, vous devez installer le logiciel SQL Server avec Database Services et Reporting Services sur l’ordinateur ADX .

  • Si vous avez un ADX fractionné, vous devez installer les Database Engine Services du logiciel SQL Server sur l’ordinateur serveur de base de données et les Reporting Services du logiciel SQL Server sur l’ordinateur serveur Web/d'application. Vous devez avoir les licences appropriées du logiciel SQL Server pour effectuer l’installation sur plusieurs ordinateurs. Reportez-vous au document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) pour les informations relatives aux licences.

  • Si vous avez un ADX fractionné, l’ordinateur SCT peut avoir n’importe quel logiciel SQL Server ou SQL Server Express pris en charge par le logiciel Metasys d’installé.

  • Si vous avez un ADX fractionné, vous devez effectuer des procédures de configuration spécifiques après l’installation du logiciel SQL Server. Reportez-vous au document SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) .

  • Vous ne pouvez pas ajouter Metasys Advanced Reporting System pendant une mise à niveau s’il n’a pas été configuré et installé pendant l’installation initiale d’ADX . Veillez à suivre toutes les étapes figurant dans la documentation d’installation lorsque vous configurez le logiciel SQL Server et l’installation initiale d’ADX . Pendant une installation de mise à niveau, si vous n’êtes pas invité à configurer la fonctionnalité Reporting, vous devez désinstaller ADX , vérifier la configuration du logiciel SQL Server, puis installer ADX .