ADX fractionné - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

La configuration fractionnée de l’ADX requiert d’utiliser deux ordinateurs distincts pour installer la fonctionnalité ADX, et un troisième ordinateur distinct pour SCT :

  • Ordinateur Web/d’application : L’ordinateur sur lequel le logiciel ADX est installé est connu comme le serveur Web/d’application. Le serveur Web/d’application est celui que les utilisateurs explorent pour voir les informations système.

  • Ordinateur de base de donnée : L’ordinateur qui contient la base de données du logiciel SQL est connu comme le serveur de base de données. Le serveur de base de données héberge les données historiques et ne peut pas être utilisé comme référentiel de données par plus d’un serveur Web/d’application.

Vous ferez attention aux règles suivantes pour les ADX fractionnés :

  • Dans une configuration ADX fractionnée, le SCT ne peut pas résider sur le serveur Web/d’application, ni sur le serveur de base de données.

    Remarque : Si plus de 100 moteurs réseau rapportent à un ADX, SCT ne peut pas résider sur le serveur Web/d’application, ni sur le serveur de base de données. Nous recommandons d’utiliser pour les sites ayant plus de 100 moteurs réseau une configuration ADX fractionnée, avec SCT sur un troisième ordinateur distinct.
  • Lorsque vous installez le logiciel ADX, le serveur Web/d’application doit pouvoir accéder via le réseau à l’ordinateur SCT et au serveur de base de données.

  • Les composants appropriés du logiciel SQL Server doivent être installés et en cours d’exécution sur l’ordinateur (ou sur les deux ordinateurs lorsque vous installez le Metasys Advanced Reporting System) avant que vous n’installiez le logiciel ADX. Les fichiers de configuration de la base de données ADX sont automatiquement mis à jour avec le chemin de serveur de base de données où l’ADX est installé.

  • Un ADX fractionné requiert que la connexion à SQL Server pour le serveur de base de données utilisée durant l’installation comporte un mot de passe qui ne soit pas vide.

  • Une installation ADX fractionnée ne peut pas comprendre un ordinateur sur lequel le logiciel SQL Server serait installé dans une partition ou un disque autre que celui du logiciel ADX, mais sur le même ordinateur que le logiciel ADX.

  • Les ADX fractionnés avec le Metasys Advanced Reporting System ont des règles spéciales concernant l’emplacement d’installation du logiciel SQL Server. Voir Metasys Advanced Reporting System (ADX/ODS uniquement).