Liste de vérification des logiciels requis pour l’installation et la mise à niveau - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLA5U-x - MS-ADSLE5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server Lite

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Metasys Server Lite
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Language
Français (France)

Avant de commencer l’installation ou la mise à niveau de Metasys Lite Server, consultez le tableau suivant pour vérifier si vous avez les logiciels requis. Le tableau indique également où vous pouvez vous procurer chacun de ces composants logiciels.

Tableau 1. Liste de vérification des logiciels requis
 

Composant logiciel

Produits

Où se le procurer

 

Système d’exploitation (sélectionnez en une)

Windows® 10 Pro et Windows 10 Entreprise (version 1809 ou ultérieure) (64 bits)

ADS-Lite/SCT

Microsoft Corporation

Windows® 8.1 Pro Windows 8.1 Entreprise avec mise à jour (KB2919355) (64 bits) 2

Windows® 7 Professional, Enterprise et Ultimate avec SP1 (64 bits)

 

Composants du système d’exploitation (SE) (installés par Metasys Server Lite)

Services d'informations internet (IIS)

ADS-Lite/SCT

Support du SE

Microsoft Message Queuing (MSMQ)2

 

Divers (sélectionnez tout)

Windows® Internet Explorer® 11.0.9600.18816 Update version 11.0.47 ou ultérieure

ADS-Lite/SCT

Support du SE

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 ou 3.5.1

(installé par Metasys Server Lite)

Microsoft .NET Framework 4.6.12

(installé par Metasys Server Lite)

Microsoft Silverlight® 5.0 ou sup.

http://www.microsoft.com/silverlight

 

Base de données (sélectionnez-en une)

SQL Server® 2017 Express (64 bits)

ADS-Lite/SCT

Microsoft Corporation

SQL Server® 2016 Express avec SP2 (64 bits)

ADS-Lite/SCT

Microsoft Corporation

SQL Server® 2014 Express avec SP3 (64 bits)

ADS-Lite/SCT

Microsoft Corporation ou License Portal

SQL Server® 2012 Express avec SP4 (64 bits)

ADS-Lite/SCT

Microsoft Corporation

 

Outils de base de données

Outil SQL Installer

ADS-Lite/SCT

License Portal

Microsoft SQL Server Management Studio Express

Microsoft Corporation ou License Portal

1 Nous vous recommandons vivement de choisir pour le logiciel Metasys un ordinateur dont le système d’exploitation est installé sur un disque dur qui vient d’être formaté. Si vous utilisez un ordinateur qui a été mis à niveau à partir d’une version antérieure de Windows, les fichiers et les paramètres du registre restés après la mise à niveau risquent d’influer négativement sur l’installation du logiciel système Metasys.
2 Le logiciel du système Metasys ne prend pas en charge l’interface par écran tactile qui est disponible dans les systèmes d’exploitation Windows 10 et Windows 8.1.
3 Le programme d’installation de Metasys Server Lite ajoute ce composant pour vous s’il n’est pas déjà présent.
4 Requis pour afficher les fichiers Graphics+ sur les clients dotés du logiciel Site Management Portal.
5 Outil de gestion de base de données utilisé pour le logiciel SQL Server. Selon la version de SQL Server Express que vous installez, cet outil sera ou ne sera pas inclus.