Considérations sur la mise à niveau hors place - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLA5U-x - MS-ADSLE5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server Lite

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Metasys Server Lite
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Language
Français (France)

Avant de lancer le processus de mise à niveau hors place, examinez le tableau suivant.

Tableau 1. Considérations sur la mise à niveau (hors place)

Données ou élément

Détails

Référence

Condition courante de tous les logiciels du système Metasys

Avant de commencer la mise à niveau, assurez-vous que tous les logiciels d’application Metasys actuellement chargés fonctionnent correctement. En particulier, vérifiez Metasys Export Utility et l’IU Metasys.

Reportez-vous aux systèmes d’aide et guides de l’utilisateur correspondants.

Version courante du système d'exploitation Windows.

Avant de commencer la mise à niveau, assurez-vous que le système d'exploitation courant est pris en charge. Dans la négative, appliquez les mises à jour requises pour que les versions correspondent à celles répertoriées ici.

Pour vérifier le système d'exploitation Windows, ouvrez une fenêtre d’invite de commande et exécutez la commande msinfo32. Vérifiez que la version est du niveau suivant ou d’un niveau supérieur :

Windows 10 : Version 1809 10.17763

Windows 8,1 : Version 6.3.9600

Windows 7 avec SP1 : Version 6.1.7601

Version courante du logiciel Microsoft® SQL Server®

Si votre système Metasys utilise actuellement une version du logiciel SQL Server qui n’est plus prise en charge, vous devez le mettre à niveau vers une version plus récente. Pour la liste des versions de SQL Server prises en charge, consultez Liste de vérification des logiciels requis pour l’installation et la mise à niveau.

Vérifiez que la version du logiciel SQL Server à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau a un chemin de mise à niveau valide.

Voir Vérifier que votre ordinateur a une version prise en charge du logiciel SQL Server d’installée.

Pour plus d'informations sur l’installation ou la mise à niveau du logiciel SQL Server, reportez-vous au document SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

Version courante du logiciel ADS-Lite

Si l'ordinateur est doté de la version 7.x ou d’une version antérieure du logiciel ADS-Lite, vous devez désinstaller le logiciel ADS-Lite existant. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez la suppression des clés de licence car vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version majeure du logiciel.

Vous devez aussi désinstaller le logiciel ADS-Lite si vous effectuez une mise à niveau vers une build du logiciel du même niveau de version (par exemple, de la 10.1.0.3570 à la 10.1.0.3847). Après la désinstallation, vous pouvez installer la build plus récente.

Si l'ordinateur est doté de la version 8.x ou d’une version ultérieure du logiciel ADS-Lite, vous n’avez pas besoin de d’abord le désinstaller puisque qu’un chemin de mise à niveau est disponible.

Voir Uninstalling the Metasys Server Lite Software.

Condition courante générale des systèmes CVC surveillés par Metasys

Exécutez et imprimez un récapitulatif Alarm et un récapitulatif Override pour documenter les éventuels problèmes système existants.

Reportez-vous au document Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) .

Observateur d'événements de Windows

Contrôlez si l’Observateur d'événements de Windows ne contient pas de messages d’erreurs relatifs au système, à ADS et à MDM.

Consultez la documentation du système d'exploitation Windows.

Espace disque disponible

Vérifiez l’espace disque disponible et nettoyez les fichiers variés et provisoires qui peuvent être supprimés pour récupérer de l’espace disque.

Dans le cadre d’une mise à niveau hors place, cette remarque sur la mise à niveau s’applique lorsque vous remplacez une version non prise en charge du logiciel SQL Server. Dans d’autres scénarios de mise à niveau hors place, dans lesquels vous déplacez le système Metasys existant sur un autre ordinateur, ignorez cette remarque sur la mise à niveau.

Consultez la documentation du système d'exploitation Windows.

Base de données de sécurité

Si la version courante du système Metasys est la version 5.2 ou une version antérieure, créez une sauvegarde de la base de données de sécurité en utilisant le Security Backup/Restore Wizard de SCT. Sélectionnez Tools > Security Backup/Restore > Backup.

Si la version courante du système Metasys est la version 6.0 ou une version ultérieure, aucune sauvegarde de la base de données de sécurité distincte n’est nécessaire car la base de données de sécurité fait partie de la base de données d’archives. Sauvegarder l’archive effectue aussi une sauvegarde de sécurité.

Reportez-vous à la section Security Database Backup and Restore du document Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) pour la version 5.2 ou une version antérieure.

Base de données d’archives

En utilisant la version existante de SCT, téléchargez la base de données d’archives sur le serveur en veillant à sélectionner l’option Include Security. Créez ensuite une sauvegarde de la base de données d’archives. Effectuez également une exportation de la base de données avec SCT.

Les sauvegardes se trouvent dans C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\DatabaseFiles.

Reportez-vous ensuite à la section Backing Up an Archive Database du document Metasys® SCT Help (LIT-12011964)

Comptes utilisateurs et mots de passe

Procurez-vous tous les noms d’utilisateur administrateur et mots de passe nécessaires pour l’installation à la mise à niveau du logiciel. Cela inclut le compte et le mot de passe de l'administrateur système SQL (sa). Les clients qui ne veulent pas communiquer ces informations d’identification s’organiseront pour que le DBA SQL soit présent. Sinon, le DBA peut créer un compte admin SQL temporaire avec des droits de SA juste pour l’installation du logiciel, qui pourra être supprimé par la suite.

Consultez l’administration informatique du client.

Préférences

Les préférences système ne sont pas conservées durant une mise à niveau vers la version 10.1. Enregistrez vos fichiers de préférences dans un emplacement sûr avant la mise à niveau, puis remettez ces fichiers dans l’emplacement approprié une fois la mise à niveau terminée.

Les préférences que vous devez enregistrer peuvent inclure des fichiers de sons d’alarme et des sélections de couleur, des affichages de démarrage et des liens vers des applications externes.

À partir de SCT 11, les processus de téléchargement vers et depuis le serveur incluent les préférences utilisateur. SCT ne télécharge cependant pas sur le serveur les préférences utilisateur depuis un Site Director NAE.

Reportez-vous à la section Configuring et Maintaining Preferences Appendix du document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) ou du document NAE Commissioning Guide (LIT-1201519)

Listes d'objets

Les listes d’objets stockées dans les moteurs réseau ne sont pas conservées durant une mise à niveau vers la version 10.1. Les listes d’objets sont enregistrées dans des fichiers par la fonctionnalité Global Search lorsque vous enregistrez les résultats de recherche. Enregistrez vos fichiers de listes d’objets dans un emplacement sûr avant la mise à niveau, puis remettez ces fichiers dans l’emplacement approprié une fois la mise à niveau terminée.

À partir de SCT 11, les processus de téléchargement vers et depuis le serveur incluent les listes d’objets. SCT ne télécharge cependant pas sur le serveur les listes d’objets depuis un Site Director NAE.

Reportez-vous à la section Configuring et Maintaining Preferences Appendix du document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) ou du document NAE Commissioning Guide (LIT-1201519)

Fichiers Config ou Properties

Si vous avez personnalisé des fichiers pour votre système, veuillez à noter ces personnalisations avant d’effectuer la mise à niveau. Lorsque vous effectuerez la mise à niveau, ces fichiers seront écrasés et vous perdrez vos paramètres personnalisés. Après la mise à niveau, veillez à réappliquer vos paramètres personnalisés.

Remarque : Lors de la mise à niveau, ne remplacez pas le nouveau fichier par une copie de l’ancien. D’autres paramètres du fichier peuvent avoir été modifiés pour améliorer les performances système ou prendre en charge de nouvelles fonctionnalités. Au lieu de remplacer le nouveau fichier par une copie de l’ancien, réappliquez les paramètres personnalisés dans le nouveau fichier.

La documentation de chaque produit couvre les procédures de personnalisation. Il est également possible que le personnel d’assistance vous indique comment mettre à jour les fichiers.

Données historiques

Installez le Metasys Database Manager sur le Metasys Server s’il n’est pas déjà présent. Ensuite, un jour ou plusieurs heures avant la mise à niveau programmée du système, utilisez Metasys Database Manager pour sauvegarder les bases de données historiques, qui incluent les audits (JCIAuditTrails), les alarmes (JCIEvents), les tendances (JCIHistorianDB), les annotations (JCIItemAnnotation), les tendances de l’IU Metasys (JCIReportingDB) et les Autorisations d’espaces de l’IU Metasys (SpacesAuthorization). et le système de reporting (MetasysReporting). Nous vous recommandons de sélectionner l’option de réindexage, même si cela augmente considérablement la durée de ce processus.

Reportez-vous ensuite à la section Backing Up a Database du document Metasys® Database Manager Help (LIT-12011202)

Versions coexistantes de Metasys Server Lite et du logiciel SCT.

Metasys Server Lite 10.1 peut coexister avec SCT 13.2 sur un même ordinateur.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

Logiciel SCT

Metasys Server Lite 10.1 peut coexister avec SCT 13.2 sur un même ordinateur.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

1 Les fichiers .config contiennent les paramètres réseau Metasys personnalisés pour les fonctionnalités, notamment les réglages du Destination Delivery Agent (DDA) d’impression série pour un NAE, l’ADX du Metasys Advanced Reporting System et l’Action Queue dans SCT. Des exemples de fichiers .config que vous pouvez avoir personnalisés comprennent web.config et ActionQueue.exe.config. Les fichiers de propriétés contiennent aussi des informations relatives à la résolution des noms et d’autres paramètres système.
2 Si vous effectuez une mise à niveau depuis Metasys version 8.0, vous devez utiliser SQL Server Management Studio pour sauvegarder la base de données SpacesAuthorization car l’opération de sauvegarde n’est pas disponible pour cette base de données avec Metasys Database Manager version 8.0.