Mise à niveau hors place de Metasys Server Lite - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLA5U-x - MS-ADSLE5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Cette section contient les étapes à suivre pour effectuer une mise à niveau hors place du logiciel ADS-Lite vers Metasys Server Lite 10.1. Une mise à niveau hors place s’impose dans les deux cas de figure suivants : (1) vous devez remplacer une version non prise en charge du logiciel SQL Server en la désinstallant et en installant une nouvelle version prise en charge ou (2) vous devez déplacer le système Metasys existant sur un autre ordinateur ou une autre machine virtuelle pendant la mise à niveau. Avant d’effectuer une mise à niveau vers le logiciel Metasys Server Lite 10.1, veillez à revoir Liste de vérification pré-intervention pour les nouvelles installations et les mises à niveau et le Considérations sur la mise à niveau hors place.

Quel type de Metasys Server Lite mettez-vous à niveau ?
ADS-Lite Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server Lite sous un système d'exploitation de bureau.
ADS-Lite avec SCT Sélectionnez cette option pour mettre à niveau un Metasys Server Lite et SCT sous un système d'exploitation de bureau