Vérifier que votre ordinateur a une version prise en charge du logiciel SQL Server d’installée - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLA5U-x - MS-ADSLE5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server Lite

Brand
Metasys
Product name
Metasys Server
Metasys Server Lite
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2020-11-16
Language
Français (France)
  1. Ouvrez l’outil SQL Server Configuration Manager.
    Remarque : Si vous ne voyez aucune version de Microsoft SQL Server sur votre ordinateur, vous n’avez pas ce logiciel obligatoire. Suivez les instructions de ce document pour installer une version prise en charge du logiciel SQL Server.
  2. Dans le volet de gauche, sélectionnez SQL Server Services. Dans le volet de droite, double-cliquez sur le nom d’instance SQL Server.
  3. Cliquez sur l’onglet Advanced et faites défiler la page vers le bas jusqu’à la ligne Version.
  4. Si la version correspond à un des numéros de version listés, vous avez une version prise en charge du logiciel SQL Server. Vérifiez que le numéro de version est un des suivants :
    • 14.0.3030.0 (SQL Server 2017)
    • 13.0.5026.0 (SQL Server 2016 SP2)
    • 12.0.6024.0 (SQL Server 2014 SP3)
    • 11.x.7001.x (SQL Server 2012 SP4)

    Si la version ne correspond à aucun de ces numéros de version, vous devez soit appliquer le service pack requis soit effectuer une mise à niveau vers une version plus récente du logiciel SQL Server. Suivez les instructions de ce document pour installer une version prise en charge du logiciel SQL Server.