Mettre à niveau Metasys Server Lite - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Suivez les étapes de cette section pour mettre à niveau le logiciel Metasys Server Lite, option qui est disponible si vous avez la version 8.0 ou une version ultérieure. Si vous avez la version 7.0 ou une version antérieure du logiciel Metasys Server Lite, allez à Désinstaller le logiciel Metasys Server Lite. De même, si vous avez une build antérieure du logiciel Metasys Server Lite version 10.1, vous ne pouvez pas effectuer de mise à niveau : vous devez d’abord désinstaller le logiciel, puis le réinstaller. Allez à Désinstaller le logiciel Metasys Server Lite.

  1. Procurez-vous le fichier d’installation de Metasys Server Lite.
  2. En utilisant Windows Explorer, naviguez jusqu’à l’emplacement du fichier d’installation de Metasys Server Lite.
  3. Double-cliquez sur le produit à installer : MetasysServerLiteEurope_10.1.exe ou MetasysServerLiteAsia_10.1.exe. Saisissez les justificatifs d’identité de l’administrateur si vous y êtes invité. La fenêtre d’installation s’affiche.
    Figure 1. Fenêtre Metasys Server Lite Upgrade

  4. Cliquez sur Upgrade. L’écran des options de mise à niveau s'affiche.
    Figure 2. Metasys Server Lite Upgrade Options

  5. Sous cette section de l’installation, sélectionnez les options suivantes de votre choix :
    1. Server Name  : Vérifiez que ce champ en lecture seule indique le nom du serveur du moteur de base de données SQL installé sur l'ordinateur (dans la plupart des cas, hôtelocal).
    2. Use Windows Credentials  : Sélectionnez cette option si vous voulez que Setup utilise les justificatifs d’identité de SE Windows de l’utilisateur actuellement connecté pour accéder au logiciel SQL Server. L’utilisateur connecté doit être membre du rôle administrateur système (sysadmin) dans SQL Server. Après l’installation, vous pouvez supprimer les droits d’administrateur système du logiciel SQL Server de cet utilisateur si cela vous est demandé par le personnel informatique.
    3. Username et Password  : Désélectionnez la case Use Windows Credentials pour saisir des justificatifs d’identité (ID de connexion et mot de passe) d’administrateur SQL Server dans ces champs si vous voulez que setup utilise une connexion SQL Server avec des droits d’administrateur système
  6. Cliquez sur Upgrade. setup commence l’initialisation. La progression de chaque étape s’affiche. L’étape de la base de données XMS est la plus longue et peut ne pas indiquer de progression pendant 15 minutes. Ce fonctionnement est normal.
    Remarque : Si .NET Framework 4.6.1 n’est pas présent sur l’ordinateur, l’installation de Metasys Server Lite s’interrompt à ce stade et les composants manquants sont installés. Ceci fait, l’ordinateur redémarre. Après le redémarrage, le programme d’installation de Metasys Server reprend automatiquement.
  7. Une fois toutes les étapes de la mise à niveau terminées, la boîte de dialogue Metasys Server Setup Complete s'affiche.
    • Cliquez sur Restart Now : un redémarrage est nécessaire pour effectuer les changements sur votre ordinateur. Après le redémarrage, passez à l’étape suivante.
    • Cliquez sur Finish : aucun redémarrage n’est nécessaire, mais nous vous recommandons de quand même en effectuer un car le service d’octroi de licences, également mis à jour, requiert souvent un redémarrage. Après avoir redémarré l’ordinateur et vous être connecté, passez à l'étape suivante.
  8. Si vous avez désactivé le logiciel antivirus avant de commencer à installer le logiciel Metasys Server Lite, une fois que l’ordinateur a redémarré, connectez-vous et réactivez ce logiciel.
  9. (Facultatif) Si le site gère de grosses quantités de données, modifiez la limite MSMQ. Pour détails, reportez-vous à Message Queue Size Considerations dans le document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645).