Suivez les étapes de cette section pour installer le logiciel Metasys Server avec les options par défaut. Dans le cadre de l’installation, le programme d’installation de Metasys Server Lite installe d’abord le logiciel SQL Server 2014 Express SP3, puis les composants de Metasys Server Lite.
Remarque : Lorsque vous commencez le processus d’installation, Metasys Server Lite Setup détecte s’il y a une version précédente du logiciel ADS Lite sur l’ordinateur et si ce dernier remplit les conditions requises définies dans ce document. Si un logiciel ADS Lite d’une version antérieure à la 8.0 est détecté, un message qui vous demande de commencer par désinstaller le logiciel ADS Lite, s’affiche ; reportez-vous à Désinstaller le logiciel Metasys Server Lite. Si la version du logiciel ADS Lite est la version 8.0 ou une version ultérieure, une option de mise à niveau est disponible. Ignorez cette section et allez à Mettre à niveau Metasys Server Lite.
- Procurez-vous le fichier d’installation de Metasys Server Lite.
- En utilisant Windows Explorer, naviguez jusqu’à l’emplacement du fichier d’installation de Metasys Server Lite.
- Double-cliquez sur le produit à installer :
MetasysServerLiteEurope_10.1.exe ou MetasysServerLiteAsia_10.1.exe. Saisissez les justificatifs d’identité de l’administrateur si vous y êtes invité. La fenêtre d’installation s’affiche.Figure 1. Fenêtre Metasys Server Lite Setup
- Cliquez sur Install sur l’écran Metasys Server Lite setup. L’écran Initializing s'affiche et le programme d'installation commence. La progression de chaque étape s’affiche. Remarque : Si .NET Framework 4.6.1 n’est pas présent sur l’ordinateur, l’installation de Metasys Server Lite s’interrompt à ce stade pour installer les composants de .NET Framework 4.6.1. Ceci fait, l’ordinateur redémarre. Après le redémarrage, le programme d’installation de Metasys Server Lite reprend automatiquement.
- Une fois les étapes d’installation terminées, la fenêtre Metasys Server Lite Setup Complete s'affiche.
- Cliquez sur Restart Now : un redémarrage est nécessaire pour effectuer les changements sur votre ordinateur. Après le redémarrage, passez à l’étape suivante.
- Cliquez sur Finish : aucun redémarrage n’est nécessaire. Allez à l'étape suivante.
- Si vous avez désactivé le logiciel antivirus avant de commencer à installer le logiciel Metasys Server Lite, une fois que l’ordinateur a redémarré, connectez-vous et réactivez ce logiciel.
- (Facultatif) Si le site gère de grosses quantités de données, modifiez la limite MSMQ. Pour de plus amples détails, reportez-vous à Message Queue Size Considerations dans le document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .