Installer Metasys Server Lite : Méthode personnalisée - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLA5U-x - MS-ADSLE5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Suivez les étapes de cette section si vous voulez utiliser la méthode personnalisée pour installer le logiciel Metasys Server Lite. Utilisez la méthode personnalisée pour n’importe laquelle des raisons suivantes :

  • vous voulez sélectionner une instance spécifique de SQL Server autre que MSSQLSERVER ;
  • vous voulez installer le logiciel Metasys Server Lite dans un emplacement autre que celui par défaut (C:\Program Files (x86)\Johnson Controls).
Remarque : Lorsque vous commencez le processus d’installation, Metasys Server Lite Setup détecte s’il y a une version précédente du logiciel ADS Lite sur l’ordinateur et si ce dernier remplit les conditions requises définies dans ce document. Si un logiciel ADS Lite d’une version antérieure à la 8.0 est détecté, un message qui vous demande de commencer par désinstaller le logiciel ADS Lite, s’affiche ; reportez-vous à Désinstaller le logiciel Metasys Server Lite. Si la version du logiciel ADS Lite est la version 8.0 ou une version ultérieure, une option de mise à niveau est disponible. Ignorez cette section et allez à Mettre à niveau Metasys Server Lite.
  1. Procurez-vous le fichier d’installation de Metasys Server Lite.
  2. En utilisant Windows Explorer, naviguez jusqu’à l’emplacement du fichier d’installation de Metasys Server Lite.
  3. Double-cliquez sur le produit à installer : MetasysServerLiteEurope_10.1.exe ou MetasysServerLiteAsia_10.1.exe. Saisissez les justificatifs d’identité de l’administrateur si vous y êtes invité. La fenêtre d’installation s’affiche.
    Figure 1. Fenêtre Metasys Server Lite Setup

  4. Cliquez sur Custom. L’écran Database s'affiche.
    Figure 2. Fenêtre Metasys Server Lite Database

  5. Sous la section Database, sélectionnez les options suivantes de votre choix :
    1. SQL Instance  : Cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner le nom du serveur du moteur de base de données SQL installé sur l’ordinateur. Dans la plupart des cas, il s’agit de hôtelocal. Cependant, si plusieurs instances de SQL Server figurent sur le serveur local, cliquez sur celle qui doit être utilisée pour le logiciel Metasys.
    2. Windows Authentication  : Sélectionnez cette option si vous voulez utiliser les justificatifs d’identité du SE Windows de l’utilisateur actuellement connecté pour accéder au logiciel SQL Server. L’utilisateur connecté doit être membre du rôle administrateur système (sysadmin) dans SQL Server. Après l’installation, vous pouvez supprimer les droits d’administrateur système du logiciel SQL Server de cet utilisateur si cela vous est demandé par le personnel informatique.
    3. Username et Password  : Désélectionnez la case Windows Authentication pour saisir des justificatifs d’identité (ID de connexion et mot de passe) d’administrateur SQL Server dans ces champs si vous voulez que le programme d’installation utilise une connexion SQL Server avec des droits d’administrateur système.
  6. Cliquez sur l’onglet General. L’écran General s'affiche.
    Figure 3. Fenêtre General de Metasys Server Lite

  7. Dans le champ Install Path, acceptez le chemin d’installation par défaut ou sélectionnez un emplacement d’installation personnalisé pour l’application Metasys Server Lite. Pour sélectionner un emplacement personnalisé, cliquez sur Browse pour sélectionner cet emplacement (par exemple, le lecteur E: au lieu du lecteur C:). Une boîte de dialogue Browse For Folder s'affiche. Sélectionnez un emplacement d’installation et cliquez sur OK.
  8. Pour continuer, cliquez sur Install. Attendez quelques instants que le programme d’installation commence l’initialisation. La progression de chaque étape s’affiche.
    Remarque : Si .NET Framework 4.6.1 n’est pas présent sur l’ordinateur, l’installation de Metasys Server Lite s’interrompt à ce stade pour installer les composants de .NET Framework 4.6.1. Ceci fait, l’ordinateur redémarre. Après le redémarrage, le programme d’installation de Metasys Server Lite reprend automatiquement.
  9. Une fois les étapes d’installation terminées, la boîte de dialogue Metasys Server Lite Setup Complete s'affiche.
    1. Cliquez sur Restart Now : un redémarrage est nécessaire pour effectuer les changements sur votre ordinateur. Après le redémarrage, passez à l’étape suivante.
    2. Cliquez sur Finish : aucun redémarrage n’est nécessaire. Allez à l'étape suivante.
  10. Si vous avez désactivé le logiciel antivirus avant de commencer à installer le logiciel Metasys Server Lite, une fois que l’ordinateur a redémarré, connectez-vous et réactivez ce logiciel.
  11. (Facultatif) Si le site gère de grosses quantités de données, modifiez la limite MSMQ. Pour de plus amples détails, reportez-vous à Message Queue Size Considerations dans le document ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .