Installer Metasys Server Lite et SCT sous un SE de bureau - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLA5U-x - MS-ADSLE5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Instructions d’installation et de mise à niveau de Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2020-11-16

Tableau 1. Plateformes prises en charge Metasys Server Lite sous un SE de bureau avec SCT

Système d’exploitation pris en charge

Options de base de données prises en charge

Windows® 10 Pro et Windows 10 Entreprise (version 1809 ou ultérieure) (64 bits)

Windows® 8.1 Pro Windows 8.1 Entreprise avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)

SQL Server® 2017 Express (64 bits)

SQL Server® 2016 Express avec SP2 (64 bits)

SQL Server® 2014 Express avec SP3 (64 bits)

SQL Server® 2012 Express avec SP4 (64 bits)

Windows® 7 Professional, Enterprise et Ultimate avec SP1 (64 bits)

SQL Server® 2014 Express avec SP3 (64 bits)

SQL Server® 2012 Express avec SP4 (64 bits)

Utilisez les étapes du tableau suivant pour installer et configurer les logiciels Metasys Server et SCT sur un ordinateur doté d'un système d'exploitation de bureau.

Tableau 2. Installer Metasys Server Lite et SCT sur un ordinateur de bureau

Étape

Action

Étapes de référence ou supplémentaires

1.

Vérifiez que l’ordinateur prévu pour le logiciel Metasys Server Lite est doté de l’un des systèmes d’exploitation de bureau Windows pris en charge :
  • Windows® 10 Pro et Windows 10 Entreprise (version 1809 ou ultérieure) (64 bits)
  • Windows® 8.1 Pro Windows 8.1 Entreprise avec mise à jour (KB2919355) (64 bits)
  • Windows® 7 Professional, Enterprise et Ultimate avec SP1 (64 bits)
Ouvrez une fenêtre d’invite de commande et exécutez la commande msinfo32. Vérifiez la version par rapport à la liste suivante :
  • Windows 10 avec la Mise à jour Créateurs : Version 1809 10.17763
  • Windows 8.1 avec la Mise à jour 1 : Version 6.3.9600
  • Windows 7 avec SP1 : Version 6.1.7601

2.

Vérifiez que le nom de l’ordinateur est valide pour le logiciel Metasys ServerLite.

Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système et sécurité > Système et vérifiez que le nom de l’ordinateur affiché dans la fenêtre remplit les critères suivants :
  • commence par une lettre, pas par un chiffre ;
  • contient 15 caractères maximum ;
  • contient uniquement des lettres de A à Z (majuscules ou minuscules), des chiffres de 0 à 9 et des traits d’union ;
    Remarque : les traits de soulignement ne sont pas valides pour le système Metasys ;
  • ne se termine pas par les lettres ADS ;
  • ne contient ni signe diacritique ni accent.

3.

Configurez le pare-feu Windows pour assurer que les ports dont le logiciel Metasys a besoin sont ouverts.

Voir Configuration du pare-feu Windows.

4.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server Lite sur un ordinateur de langue anglaise, allez directement à l’étape suivante.
  • Si vous installez le logiciel Metasys Server Lite sur un ordinateur qui fonctionne dans une langue qui n’est pas l’anglais, vous devez mettre les paramètres régionaux de l’ordinateur et la langue par défaut utilisée par la base de données de SQL Server sur les mêmes paramètres régionaux que la langue par défaut du site.

Consultez la documentation de Microsoft et Installer Metasys Server pour des paramètres linguistiques autres que l’anglais.

5.

Si l’ordinateur a plusieurs cartes réseau, configurez la carte réseau que le logiciel Metasys Server Lite doit utiliser.

Voir Configurer des cartes réseau supplémentaires.

6.

Installez Microsoft .NET Framework 3.5.1 si cette fonctionnalité n’est pas installée sur l’ordinateur. Microsoft .NET Framework 4.6.1 est ajouté pour vous pendant l’installation du logiciel Metasys Server Lite.

Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Cliquez sur la fonctionnalité Microsoft .NET Framework 3.5.1 ou .NET Framework 3.5. Cochez le composant Activation HTTP. Si vous n’avez pas d’accès Internet, insérez le support du système d'exploitation, ouvrez une invite de commande avec Exécuter en tant qu'administrateur et exécutez cette commande (où <lecteur> est le lecteur de disque contenant le support) : Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<lecteur>:\sources\sxs /LimitAccess.

7.

Activez le composant de Windows requis par l’IU Metasys appelé Initialisation d'application sous Services d'informations internet.

Suivez l’étape appropriée pour votre système d'exploitation :
  • Pour Windows 7 : Ignorez cette étape car le composant Initialisation d'application n’est pas disponible sous Services d'informations internet.
  • Pour Windows 8.1 ou 10 : Dans Panneau de configuration, cliquez sur Programmes > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Sous Services d'informations internet, développez la section Services World Wide Web > Fonctionnalités de développement d’application. Sélectionnez le composant Initialisation d'application. Cliquez sur OK pour appliquer la modification.

8.

Suivez l’étape appropriée :
  • Si vous voulez laisser le programme d’installation choisir automatiquement l’emplacement où sont créées les bases de données historiques, passez directement à l'étape suivante pour commencer l’installation de Metasys du logiciel SCT.
  • Si vous voulez spécifier un emplacement personnalisé (par exemple, le lecteur E:) pour les bases de données historiques de Metasys, installez d’abord le logiciel SQL Server, puis créez manuellement les bases de données historiques Metasys avec l’outil SQL Server Management Studio avant de commencer l’installation de Metasys Server. Autrement, vous pouvez déplacer les bases de données historiques de Metasys après avoir installé Metasys Server. Pour les instructions à suivre pour déplacer les bases de données historiques de Metasys après l’installation, reportez-vous à Déplacer les bases de données historiques de Metasys dans un emplacement personnalisé.

Voir Spécifier des emplacements personnalisés pour l’application et les bases de données de Metasys ServerLite.

9.

Si vous voulez que Metasys Server utilise des certificats de confiance à la place des certificats autosignés (solution par défaut), configurez les certificats sur le Metasys Server avant d'installer le logiciel. Sinon, passez à l'étape suivante.

Voir Annexe : Gestion des certificats et sécurité.

10.

Installez le logiciel Metasys Server Lite .

Voir la section Metasys Server Lite Software .

11.

Activez les licences du logiciel ADS-Lite sur le Metasys Server Lite avec Software Manager.

Reportez-vous au document Software Manager Help (LIT-12012389).

12.

Démarrez Launcher et ajoutez un profil pour le Site Management Portal (SMP).

Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

13.

Démarrez Metasys SMP depuis le Launcher et vérifiez-en le bon fonctionnement.

Voir Launching the ADS-Lite SMP UI .

14.

Installez le logiciel SCT 13.2 et activez les licences.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

15.

Démarrez Launcher et ajoutez un profil pour Metasys SCT.

Reportez-vous au document Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

16.

Démarrez Metasys SCT depuis le Launcher.

Reportez-vous au document SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

17.

(FACULTATIF) Si vous voulez déplacer maintenant les bases de données historiques de Metasys, utilisez SQL Management Studio pour les amener à l’emplacement de votre choix.

Voir Déplacer les bases de données historiques de Metasys dans un emplacement personnalisé.

18.

Installez le Metasys Database Manager.

Reportez-vous au document Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) .

19.

Si vous y êtes invité, redémarrez l’ordinateur.

Utilisez la procédure standard pour redémarrer le système d'exploitation.